请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24075、 BQ24075T大家好、:
我的客户在前两个样本中使用了 BQ24075、样本可以正常工作。
现在切换到 BQ24075T。 调整 TS 支脚后、充电10S 将停止充电
请帮助您了解原因。
(__LW_AT__100K 电阻器已从 R6连接到 TS)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.