This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698244/bq24075t

主题中讨论的其他器件:BQ24075BQ24075T

大家好、:

我的客户在前两个样本中使用了 BQ24075、样本可以正常工作。

现在切换到 BQ24075T。 调整 TS 支脚后、充电10S 将停止充电   

 请帮助您了解原因。

(__LW_AT__100K 电阻器已从 R6连接到 TS)

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 TS 引脚处的电压,正常工作时它应该介于 Vin 的12.5%和25%之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 TS 引脚处的电压、Vin 的12.5%和25%之间的电压。
    DUT 不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查找现象,如果您使用通用笔或其他导电材料接触 NTC 的引脚、则电荷将变为正常。 如果您将其取出、它将无法充电。
    如果改变100K 和49.9K 的 TS,可以工作。但它在 Vin。的12.5%和25%之间不能使用该参数吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您在这个问题上延迟了回来。
    Vin 的12.5%至25%将是 TS 引脚的安全(正常)工作范围。 对于5V 输入、它将是0.625V 至1.25V。

    触控笔的行为可能是由于电路中的噪声耦合造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决 bq24075T 的问题?