Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824
尊敬的 TI: 团队、
我们在电路板中使用该 TPSM84824 IC。 适用于5V 输出、2A 灯负载的设计。
我们观察到 IC 的体温在5-10分钟内达到76-81摄氏度,此时会变得稳定。
我们在评估板 TPSM84824EVM 中也看到了同样的观察结果。
因此,请建议此 IC 需要额外的散热器吗?
请指导我们。
从、
Aparna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1)引脚编号 23,9和3是 AGND ,我们在 三个新 IC 中测量了 AGND 和 PGND 之间的电阻,但这些 IC 是开路 的。
数据表页码编号 11显示了 IC 的方框图,其中也显示了这2个接地短路,
2)在16个组装电路板中,如果我测量 AGND 和 PGND 之间的电阻,则短路。 ---- 因此、使用2A 灯负载时 IC 的发热为44-45摄氏度环境温度。 是24度腹腔。
3)由于我们发现了一个电路板,其中两个接地不短,因此 IC 在几分钟内升温约76至81摄氏度。 请为我们提供指导
在焊接之前,我们检查 3个 IC ,但 AGND 和 PGND 之间没有短路。
参考原理图已连接。
您好 Denislav,
这是 Arrow Electronics 的 Mandy。 我们在这里支持 M/s Aparna。
现在清除与温度相关的问题。
唯一的问题/意见仍然是:
在检查过程中,如果我们在新 IC 上检查 AGND 和 PGND 之间的短路(不在电路板上焊接),则客户不会观察万用表的导通性。
而,一旦我们焊接 IC,我们就会得到两个引脚的正确内部短接。
请确认这是否正常,或者我们需要在不焊接的情况下获得短接。
此致
曼达尔