This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:tpsm84824

Guru**** 2619885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703340/tpsm84824-tpsm84824

器件型号:TPSM84824

尊敬的 TI: 团队、

我们在电路板中使用该 TPSM84824 IC。 适用于5V 输出、2A 灯负载的设计。

我们观察到 IC 的体温在5-10分钟内达到76-81摄氏度,此时会变得稳定。

我们在评估板 TPSM84824EVM 中也看到了同样的观察结果。

因此,请建议此 IC 需要额外的散热器吗?

请指导我们。

从、

Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    IC 的额定最高结温为150°C。

    您的应用的环境温度是多少?
    是否可以共享 TPSM84824电路的原理图和布局?

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    我检查了评估板(EVM)中的一些数据。
    对于12V 输入、5V 输出、2A 负载、1.2MHz 开关频率、标准 EVM、 IC 上的温升应比环境温度高大约22°C。

    请确认您的环境温度、并在可能的情况下共享 TPSM84824电路的原理图和布局。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparna、您好!  

    IC 结温将取决于电路板上的铜量。 上面我提供的数字适用于标准 EVM 布局。  

    如果您希望我们查看您的电路板布局、或者您对此主题还有其他问题、请告知我们。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 温度的 PCB 在该 AGND 和 PGND 中,上升到了76-81度。
    2.在其它3个 PCB 中,在这些温度中检查3个数。 最高可达55度腹腔,(环境温度 28度腹腔)。 中的 AGND 和 PGND 点变得很短。
    3.根据数据表,这两个点不短,它们在 IC 内部短接。
    因此,请确认这些在 IC 中是如何短路的。 焊接前是否有任何方法检查这些 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    AGND 至 PGND 的连接在器件内部进行、因此无需外部连接至 PGND。

    有一个电路板布局示例(请参阅数据表的第10节、第24页)。
    如果在焊接前测量模块上的 AGND 到 PGND 电阻、则应连接两个端子。

    在电路板之间的热性能差异方面、务必确保模块良好地焊接到 PCB 上。 如果没有良好的焊接覆盖范围、则会影响模块到 PCB 的热传递。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)引脚编号 23,9和3是 AGND ,我们在 三个新 IC 中测量了 AGND 和 PGND 之间的电阻,但这些 IC 是开路 的。

    数据表页码编号 11显示了 IC 的方框图,其中也显示了这2个接地短路,

    2)在16个组装电路板中,如果我测量 AGND 和 PGND 之间的电阻,则短路。 ---- 因此、使用2A 灯负载时 IC 的发热为44-45摄氏度环境温度。 是24度腹腔。

    3)由于我们发现了一个电路板,其中两个接地不短,因此 IC 在几分钟内升温约76至81摄氏度。 请为我们提供指导

    在焊接之前,我们检查 3个 IC ,但 AGND 和 PGND 之间没有短路。

    参考原理图已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav,

    这是 Arrow Electronics 的 Mandy。 我们在这里支持 M/s Aparna。  

    现在清除与温度相关的问题。  

    唯一的问题/意见仍然是:

    在检查过程中,如果我们在新 IC 上检查 AGND 和 PGND 之间的短路(不在电路板上焊接),则客户不会观察万用表的导通性。

    而,一旦我们焊接 IC,我们就会得到两个引脚的正确内部短接。  

    请确认这是否正常,或者我们需要在不焊接的情况下获得短接。  

    此致

    曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    AGND 和 PGND 应该被内部连接在一个"全新"模块上。 他们能否再次检查测量结果并确认一次?
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    您对此有更新吗? 我想知道我们是否可以双检查新装置上 AGND 到 PGND 的连接。
    谢谢!
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav,

    我已请求客户在论坛上查看并恢复。 我还为他们安排了10个新样本以进行评估。  

    此致

    曼达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandal、  

    非常感谢。 我现在要关闭这个线程。 如果您有更多更新、请在此处发布、这样将重新打开对话。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Denislav 非常感谢您的支持。 IC 现在在客户端正常运行。