This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:I2C 时 SCL、SDA 的电压和波形

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ78Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675660/bq28z610-the-voltage-and-waveform-of-scl-sda-when-i2c

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100EV2400

您好!

我发现 SDA 波形与数据表不同、使用具有 I2C 的 BQ28z610、它既不是方波、也不是梯形波。 我测量方波上存在阶跃、阶跃电压为1.8V、Vpeak 为3.3V。 那么,波浪是对的吗??

BQ28Z610、BQ27542、BQ78Z100的以下附件:检测到的示波器波形、单独连接 EV2300进行 I2C 通信。  请确保 BQ28Z610生成大约1.8V 阶跃的原因、否则会生成两个没有这种情况。
注意:针对 SCL 的 CH1通道、针对 SDA 的 CH2通道;

1. BQ78Z100的 SCL、SDA 波:

2. BQ27542的 SCL、SDA 波:

BQ28Z610的波形:第一个是8V 电池、第二个是6V 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、
    这可能是由于您的设置和连接所致。 您可能具有不同的上拉电阻或不同的接地连接。
    您使用的是 bq28z610EVM 还是您自己的 PCB? EVM 具有跳线 P2和 P3、用于将 I2C 线路连接到上拉电阻器到 V1电压。 如果您使用自己的 PCB、您是否使用 I2C 上拉电阻器、如果使用 I2C 上拉电阻器、则是什么?
    对于 I2C 主设备、您使用的是 EV2300、EV2400还是您自己的 I2C 主设备? EV2300没有 I2C 上拉电阻器、EV2400有3.3V 的上拉电阻器、如果您使用的是自己的器件、请告诉我们有关配置的一些详细信息。
    如果您可以向我们展示您的设置的方框图或原理图、可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

      我没有 EVM、因此我使用自己的设计板和 EV2300测量了波形。

    下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设置中是否有任何 I2C 上拉电阻器? EV2300没有 I2C 上拉电阻器、您的原理图中不会显示任何 I2C 上拉电阻器。 它们是 I2C 通信所必需的。