主题中讨论的其他器件:TIDA-00778、 TIDA-00909、 TM4C1294KCPDT、 UCC27712、 UCC21220、 LM5170-Q1、 DRV8301
如何处理 HO 输出的10MHz 振铃导致随机极高 VDS 峰值的平静问题? 除了 增加过多的栅极驱动电阻或增加栅极电容之外、是否还有其他方法可以减少 HO 输出偏置以减慢上升时间? 平顶似乎比我们目前看到的更能显示 IAS 事件。
添加栅极电容似乎与 TI 文档中有关 LS/LD/Q 的内容相反 如果 HO 输出信号值太大、连接到 HS 的典型 HO 栅极驱动下拉电阻器值是否会影响 HO 输出信号? 与 IGBT 模块相比、使用 NFETS 时、为什么没有提到 TI 栅极驱动器 HO 输出会导致导通振荡? 问题是、如果 未选中、在较高工作电压下、捕获中显示的源侧电压峰值可能会超过 VBR (DSS)。
这些电压尖峰在 UCC 更快时看起来更糟 、 对于小 的 QG-NC 值、栅极电阻被视为多大? 当数字接地与模拟接地或 COM 隔离时、连接到接地平面的 COM 引脚是否会导致高 VDS 尖峰? 请注意 、上面的 HO 输出捕获并不认为 雪崩 是顶部不平整、如下面所示、但它很容易 进入 IAS、且工作电压超过 VBR (DSS)。