This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:如何为 NFET 软启动周期减慢 HO 上升时间

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778, TIDA-00909, TM4C1294KCPDT, UCC27712, UCC27714, UCC21220, LM5170-Q1, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699252/ucc27714-how-to-slow-ho-rise-time-for-nfet-soft-start-cycles

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TIDA-00778TIDA-00909TM4C1294KCPDTUCC27712UCC21220LM5170-Q1DRV8301

如何处理 HO  输出的10MHz 振铃导致随机极高 VDS 峰值的平静问题? 除了 增加过多的栅极驱动电阻或增加栅极电容之外、是否还有其他方法可以减少 HO 输出偏置以减慢上升时间? 平顶似乎比我们目前看到的更能显示 IAS 事件。

添加栅极电容似乎与 TI 文档中有关 LS/LD/Q 的内容相反   如果 HO 输出信号值太大、连接到 HS 的典型 HO 栅极驱动下拉电阻器值是否会影响 HO 输出信号?  与 IGBT 模块相比、使用 NFETS 时、为什么没有提到 TI 栅极驱动器 HO 输出会导致导通振荡? 问题是、如果 未选中、在较高工作电压下、捕获中显示的源侧电压峰值可能会超过 VBR (DSS)。

 这些电压尖峰在 UCC 更快时看起来更糟 、  对于小 的 QG-NC 值、栅极电阻被视为多大?      当数字接地与模拟接地或 COM 隔离时、连接到接地平面的 COM 引脚是否会导致高 VDS 尖峰? 请注意 、上面的 HO 输出捕获并不认为 雪崩 是顶部不平整、如下面所示、但它很容易 进入 IAS、且工作电压超过 VBR (DSS)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    您是否使用额定电压为25V 的 BVDSS FET? 我不确定我是否曾问过您、您使用的是什么 FET p/n?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don

    [报价用户="Don Dapkus"]您是否使用额定电压为25V 的 BVDSS FET [/quot]

    BVDSS=200V 、当总线电压最终 达到+165v 时 、很容易推动 IAS 单脉冲包络! 令人遗憾 的是、80Vdc 的下一级 在随机 源尖峰的情况下运行不正常。

    是否想知道将+15 VDD 引脚降至 +12v 是否  有助于缓解 HO 导通10MHz 振铃 电压尖峰?  HV 尖峰 俱乐部 MCU 会在  电机启动时出现重负载时锁定它。 其他栅极驱动器始终存在一些振铃、但电压尖峰 峰值很小、 通常 比 DS 高10V 以下。  

    或者 、将 Rgate 设置为75欧姆可能是下一个值、因此到目前为止、较大的 Rgate 值 产生 的 结果并不理想。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7360.IRF-OptiMOS-200v-84amp-300watt-12mOhm-TO220-IPP120N20NFD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我在您的另一个主题上发布了有关去耦电容器的回复: e2e.ti.com/.../2580419

    我们的器件不能驱动10MHz 脉冲、但您的电路肯定会具有可能导致该范围振荡的寄生元件。 很多时候、我看到功率 MOSFET 会由于由驱动器电阻、寄生电感和功率 MOSFET 的输入电容形成的 RLC 振荡电路而振荡。 由于开关时间较短、因此与 IGBT 相比、这种情况在 MOSFET 中更为常见。

    我始终喜欢在功率 MOSFET 的栅极端子旁边看到一个电阻器、以尝试使该回路平静下来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    [引用 user="Don Dapkus"]我始终希望在功率 MOSFET 的栅极端子旁边看到一个电阻器、尝试使该回路平静下来。

    也许一件好事 就是将 Rgate 放置在 栅极引线旁边。 在 并联 FET 布局中、HO 导线保持得很短。  奇怪的 HO 振荡(9-13.5Mhz) 比 具有更长布线的 LO 要差得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    这个话题已经有一段时间了、我们的对话似乎还在 这个话题中继续。 您是否仍在寻找有关此主题的回复? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Don 追求另一个线程、基本上 是 在我 的帖子中回答的 、将死区时间降低到80ns。  另一个线程 很模糊 、主要是问为什么 会发生虚假振铃、导致  脉冲峰值极高的 HO/LO。

    我们的直流 电源 现在达到80Vdc、 HO 驱动 的 NFET 源脉冲 峰值 达到122v、 非常周期性/典型值。  在我看来  、米勒平坦区之后的上升时间 对于 QG-NC 较低的 NFETS 而言是快得多的、可能低于100NC。  数据表标题似乎错误地表示 UCC 对于 NFET、4安培栅极驱动/电机驱动很好、 在   生成梯形波形时、它们似乎是一个不良的组合。  我们的 PCB 布局不会产生瞬变、导致 UCC 栅极驱动器 HO/HS 行为失常。 另一方面、UCC 在 生成梯形波形时通过其 HO/HS 结构获得高压直流瞬变。

    可能 是 TI 实验室工程师应该更新数据表的原因 、在这种情况下可能会产生解决方案。 不是说其他栅极驱动器不会产生振铃、而是其他栅极驱动  器不会在某个点产生会超过 BVRs 的高 VDS 峰值。 UCC  栅极驱动器似乎主要使用 TI 电源进行测试、 PWM 产生互补的 HI/LI 信号。 梯形波形需要中心对齐的 PWM 信号、这些信号具有不同占空比的重叠 HI/LI 输入。 仅凭此原因可能会导致 HI 输入 施密特触发 器在  不应该的情况下对 HO 图腾柱进行更长时间的脉冲、 这是意外的错误!      

    TIDA-00909、TIDA-00778都产生正弦交流波形、  当然 GaN 驱动器捕获中会出现主要振铃 、但峰值较低。 不是因为栅极引线较短或 寄生较少、 而是 高/LI 输入上的 PWM 开关信号滚降(正弦波)  快于 产生梯形波形的 PWM。  TIDA 都生成 交流仿真 波形、这让人质疑 TI 实验室如何确定 UCC 甚至是梯 形数字电机的远程兼容性? TI 是否曾 测试过 UCC 以产生 PWM 梯形波形、或者是否只是假设  这是可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这些更新的捕捉(80VDS) 12.5kHz 显示了通过梯形波形产生的典型加重脉冲的上升时间和幅度。  我们使用来自三个 PWM 发生 器(TM4C1294KCPDT)的中心对齐重叠 HI/LI 输入来驱动本地三相逆变器、如上一篇文章所述。 请注意、唯一永远不高于 VDSS 的脉冲是 每个梯形波形开始 处的第一个脉冲、代码步骤1-2。  降低 HI 输入上相对于 LO 压摆率的压摆率 对  脉冲幅度没有影响。   看起来 UCC 1/2电桥 正尝试像   电源一样提升电机定子电压。  这些 HO 驱动高电压峰值在 我们使用速度要慢得多的栅极驱动器的 PCB 原型中不存在。

    TI 是否生产了另一个具有相同引脚输出 的栅极驱动器来纠正这种情况?   将 HO 驱动电阻增加到75欧姆以上似乎 是一种纠正  触发脉冲勘误的奇数方法 、当 LI 上的 PWM 占空比与同一1/2电桥中的 HI 重叠时、即使 死区时间较长且脉冲宽度为1.6us 时、也会发生这种错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    感谢您耐心地描述这些问题。 我想我们没有测试过梯形 PWM 情况、我们的许多测试都是使用 IGBT 进行的、这掩盖了您在 MOSFET 情况下描述的许多行为。 UCC27714是我们目前产品目录中唯一的14引脚栅极驱动器、尽管我们还有一些其他8引脚600V 半桥驱动器、例如 UCC27712、但它们在 HO 和 LO 之间提供150ns 互锁保护、这在您的系统配置中不起作用。 有一些隔离式驱动器、尤其是16引脚 UCC21220、可针对类似功能进行调整。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 或许可以让 TIDA-00778工程师编写代码、通过 IGBT 模块(QG=275nc) UCC27714生成梯形波形。 很难想象 IGBT 模块不会产生与上述捕获相似的结果、或者更糟糕的是、它是饱和晶体管的后半部分。

    中心对齐的 HI/LI 重叠 PWM 占空比似乎可能会导致 HO 驱动电流出现高随机峰值、因此不受控制的振铃/纹波电流特征会导致 HO 输出。 可能由于 HO 电流增益过大而导致流出/流入 NFET 栅极区域的孔过大。 这将解释通过 NFET 源产生的不受控制的随机高电压峰值、以及为什么 HO 上较大的栅极电阻值在发生单脉冲 IAS 事件之前似乎会减慢空穴流。 很明显,后一种方法不是我们寻求的 WA。 如果 UCC27714存在勘误条件、则应在披露 PDF 中公开所有内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Derek Payne">感谢您耐心地描述这些问题。 [/报价]

    必须首先了解 与其他没有 相同问题的600V 栅极驱动器相比、以前的逆变器发生了什么情况。 除了  其他令人感到面容的问题外,这一项目实际上已经停顿了几个月。

    [引述 USER="Derek Payne"] UCC27714 是我们目前目录中唯一的14引脚栅极驱动器、[/quot]

    也许我们可以在其中放置一个带辅助器、或者至少了解  为什么对于梯形波形而言、串联栅极电阻必须非常大? 在 HS/HO 上添加10k 而在20k 有助于在80VDSS 时降低峰值。   对于并联 NFETS、总 QGNC 将翻倍。  主要目的是在该过程中从非常昂贵的 NFETS 中吹出垃圾之前、证明 PCB 作为逆变器电机驱动器正常工作。 到目前为止、我们 已经在 该过程中销毁了5个 UCC、但无法理解 HO 输出如何受到我们现在使用的脉冲宽度相同的影响。 奇怪的是、HO  不会短接到 HS 或 HB 或 HS 到 COM/VDD 引脚。  

    [引用 user="Derek Payne"]有一些隔离式驱动器、尤其是16引脚 UCC21220、可针对类似功能进行调整。

    好的、现在确实会看到 二次脉冲(典型值)、HI 施密特脉冲整形 器可能会略微饱和 、从而使 图腾柱驱动电流加速 HO 栅极驱动。 这就是  为什么    每个 NFET 附近的 HO/HS 上的16.0V 齐纳二极管无法控制之后发生的每个电感振铃周期的电流。  消磁初级脉冲是在   HI 未被120度电度激发后发生的唯一保持80VDSS 的高电平脉冲。

    下面是沿 HS 或接地发生的 TRR 恢复的捕获。 占  空比 @24 VDSS 死区时间引起的中心脉冲。 现在、在80 VDSS 下、  死区必须为120ns、最小脉冲宽度为1.6-1.8us、以停止过流故障情况、但该中心 脉冲不会在 更快的占空比下发生。 基本上 、HO 关断 TRR 非常干净 (治愈)、几乎不会产生 任何(di/dv/dt)、这使得 UCC 在这方面更出色。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     技术说明下方的小尺寸:影响 Qr/TRR 恢复的较短死区时间为点、80ns 死区时间删除了 Qrr 的 di/dt 负下冲脉冲。

     体二极管导通通常在死区时间内发生;因此、可以通过最大程度地缩短死区时间来降低。 但是、死区时间下降到多低始终有一个限制。

     二极管导通电流通常由所选拓扑设置、通常不需要更改拓扑。

    电流斜率(di/dt)与换向环路的寄生电感有关。 首先、需要重新设计 PCB 以改善 Qrr。 其次、低 di/dt 意味着较大的寄生电感、这通常与高频应用的良好 PCB 布局相矛盾。

    借助改进的 OPTIMOS-FD 器件、我们的 PCB UCC 尺寸几乎没有 Qrr/TRR 下冲。 Qrr 降低40%可显著提高效率!  遗憾       的是、经过改进的 Qrr 无法减慢梯形波形波形 Vds 峰值中显示的电感浪涌电流、而 HO 驱动压摆率似乎会加剧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我们还需要对这个问题做些什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    Derek 似乎提供了一个很好的示例、说明为何 TI 工作台没有为高 VDS 峰值生成 PDF 形式的权变措施。 如果工作台考虑米勒2之后的时间周期、NFET Qrr 恢复将会很好地解释这一点。 直到最近才非常清楚、高峰值 VDS 是流入电感器的浪涌电流的结果。

    在 VDS 较高的电源下、该峰值确实会降低一点、但并不能完全消除 HO 输出端需要非常大的栅极驱动电阻值的条件。 也许为什么 TIDA-00778工程师在 HO/LO 栅极驱动器上添加了2200pF 电容器、但从未在分析部分说明过这是为什么。 没有 PDF 解释栅极驱动器甚至需要在 NFET 栅极上添加电容的原因! 如果有向 NFET 栅极添加电容器的权变措施、应在某处记录、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我在询问软启动 UCC27714 HO 驱动在 LM5170-Q1多相位双向电流控制器上的实现情况时似乎不太了解。 请看图63、驱动 NFETS 的软启动周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    嗯、我找不到您的参考资料。 我在查看的任何内容中都找不到图63。

    但是、我确实看到这里提到了软启动。 这通常由栅极驱动器上游的控制器完成。 我们很难在驱动器中实现此类功能。 您可以在软件中实现它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    LM5170-Q1数据表第57页中的图63。

    然而  、DRV8301 产生 了 Idrive 周期、图 11栅极驱动电流控制部分。  软启动 电流周期无法通过软件完成、因为 HO 图腾柱电流驱动 必须在栅极驱动器级别进行控制。 还有 一个 Wiki 页面 讨论 了栅极驱动器如何控制 NFET GS 电流保持 步骤以防止击穿。 当然、这些类型的栅极驱动    器是低电压器件、但它们正在发展电机驱动技术。   

    7.3.5.2 TDRIVE:栅极驱动器状态机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、器件型号是反向输入的、散光校正始终会这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    没问题、我觉得你的眼睛很痛。

    我仍然建议在 UCC27714等器件中进行软启动会很困难。 这是一个构建块部件、本质上非常通用、我认为大多数客户不会欣赏输出所做的不同于他们输入的内容。 这两个器件适用于特定用例、因此它们可以包含软启动功能。

    我会向我的同事退回此值以校准我、如果他同意、我会告诉你。