我购买了一个带此 IC 的3A 电池充电器并将其组装在一起、但在使用半充电锂聚合物电池(电压为3.4V)进行测试时、充电器的运行方式不符合预期。 STAT 和 PG LED 均为高电平、 流入电池的电流仅为0.2A。 现在、我想弄清楚我的装配体(如下面所示的原理图)是否错误、或者如果我在焊接组件时出错、有人能帮我吗?
我将使用实验室电源为其供电并监控电池温度,并通过 外部电路提供过热和过压/欠压保护,我如何处理所需的 USB 接口和 TS 是否存在任何问题?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了一个带此 IC 的3A 电池充电器并将其组装在一起、但在使用半充电锂聚合物电池(电压为3.4V)进行测试时、充电器的运行方式不符合预期。 STAT 和 PG LED 均为高电平、 流入电池的电流仅为0.2A。 现在、我想弄清楚我的装配体(如下面所示的原理图)是否错误、或者如果我在焊接组件时出错、有人能帮我吗?
我将使用实验室电源为其供电并监控电池温度,并通过 外部电路提供过热和过压/欠压保护,我如何处理所需的 USB 接口和 TS 是否存在任何问题?
提前感谢
它看起来是对的。 您现在获得的电流更高、为0.5A、SYS 和 BAT 电压正确。 您是否有从电池引脚到电池的长导线? 在这种情况下、 您可能无法获得满充电电流。 您是否可以尝试将电池放电到较低的水平、并查看是否可以在较低的电池电压水平下获得较高的充电电流? 顺便说一下、您是如何测量电池电流的? 它 是在 VBUS 侧还是 BAT 引脚 侧测量的?
您是否可以检查 STAT 引脚电压? 当电池正在充电时、引脚电压应较低。
好的、我已经对电池放电了一点、现在我有以下值:
连接到 ILIM 的电阻为154欧姆、而不是1k 欧姆、从公式 Kilim/Rilim 中得到3A。
2.蓄电池断开连接的电压为3、299V
3.连接充电器并打开电源后,电池连接器上的电压为361V。
4、两个 LED 均为最大值
5.充电器从我的电源消耗的电流限制为3.5A,为0.5A。
6. STAT 引脚为23mV,在连接到它的 R5的末尾测量。
SYS 引脚电压为3.858V
TS 引脚为2、234V
9.将电池连接到充电器的电缆约为20cm
正如您所看到的、由于电池电量低、但我仍然无法获得满电流。
我用万用表测量1A,将正极探头放在充电器 BAT 引脚上,将负极探头放在电池正极上,因此我在电池输入端测量1A……
相信我、我正在学习电气工程、因此如果我说电池上有电流、我就知道我说的是什么。
如果您可以保证原理图正常、那么这里要尝试验证原理图、而问题可能是 PCB 布局或焊接...
顺便说一下、为了使充电电流恰好为3A、我应该使用 ICHG 电阻器吗?
此致、
Sebastião Beirão μ A
自从我上次发布以来、我已经更新了 PCB 设计、在使用不同的丰富值进行测试后、我遇到了另一个问题。 当我使用一个电阻值为430Ohms 的丰富电阻器时、我得到预期的1、5A 电流、但当我尝试使用一个值较低的电阻器时、我尝试使用240-330-360-390 Ohms、以获得更高的充电电流、充电器不工作、STAT 引脚开始快速闪烁、 这么快以至于它甚至没有时间完全点亮、它远高于1Hz、为什么会发生这种情况? 为什么我无法达到更高的电流? 该 IC 不应该提供高达3A 的充电电流吗?
1.电池连接不是问题、我已经仔细检查了所有东西、甚至尝试更换电缆、但结果不是更好。
2. BAT 引脚布线阻抗不重要、因为布线非常大、如所附设计中所见。
2、我的输入源功能强大、因为我使用的是200W 实验室 PSU。
所有接地端都连接在 PCB 中。
5.我已经检查了 BAT 引脚电压、它显示了正确的电池电压。
这里的大问题在于、充电器为什么能够以较高的电流运行、从而产生较小的电流、而不能与较低的电流运行、这将提供较高的电流。 充电器在1、5A 电流下工作正常、但当我交换 RICHG 电阻器时、它也应在3A 电流下工作。
您好、Sebastian、
我询问 BAT 引脚电压和线路阻抗(包括电路板布线阻抗、电池连接点的触点电阻)的原因 和电池引线电阻)是因为当您尝试向电池提供更多电流时、您可能会人为地将电池电压推至电池稳压点。
您是否能够同时获取 BAT 引脚电压和流入电池的电流的波形? 我认为、由于电流和电池电压较高、RICHG 电阻越低、充电器就会进入和退出充电状态。 如果您以直流方式测量电池电压、则只会看到平均电池电压。 如果您要测量直流电流、您将再次看到平均电流。 这也将解释 STAT 引脚尝试充电时的不稳定振荡、BAT 电压上升并立即进入终止阈值条件、停止充电、BAT 电压下降至~3.4V、然后重复此操作。
您可能希望在所提供的波形中添加 STAT 引脚作为通道。
此致、
Joel H