This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:无法提供足够的电流

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673612/bq25606-failure-to-provide-enough-current

器件型号:BQ25606

我购买了一个带此 IC 的3A 电池充电器并将其组装在一起、但在使用半充电锂聚合物电池(电压为3.4V)进行测试时、充电器的运行方式不符合预期。  STAT 和 PG LED 均为高电平、 流入电池的电流仅为0.2A。 现在、我想弄清楚我的装配体(如下面所示的原理图)是否错误、或者如果我在焊接组件时出错、有人能帮我吗?

我将使用实验室电源为其供电并监控电池温度,并通过  外部电路提供过热和过压/欠压保护,我如何处理所需的 USB 接口和 TS 是否存在任何问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。 根据 STAT 引脚、BAT 看起来不处于充电模式
    ILIM 引脚上连接的电阻值是多少? 电阻值决定充电电流。
    2.检查 TS 电压是否以运行百分比表示
    3.您是否具有正确的 SYS 电压? 3.68伏?
    4.是否可以断开外部电路? 为什么需要外部过压/欠压保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1 -连接到 ILIM 的电阻为1kΩ Ω
    2 - TS 电压为3.62V
    3 - SYS 电压为4.23V
    4 -现在我们没有连接到充电器的外部电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 VSYS 电压、电池已充满电。 请检查电池是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更换了电池、现在我将获得0.5A 充电电流、SYS 引脚上的4.11V、TS 引脚上的2.676V、两个 LED 仍然为高电平、电池上的电压为3.98V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来是对的。 您现在获得的电流更高、为0.5A、SYS 和 BAT 电压正确。 您是否有从电池引脚到电池的长导线? 在这种情况下、 您可能无法获得满充电电流。 您是否可以尝试将电池放电到较低的水平、并查看是否可以在较低的电池电压水平下获得较高的充电电流? 顺便说一下、您是如何测量电池电流的? 它 是在 VBUS 侧还是 BAT 引脚 侧测量的?

    您是否可以检查 STAT 引脚电压? 当电池正在充电时、引脚电压应较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经对电池放电了一点、现在我有以下值:

    连接到 ILIM 的电阻为154欧姆、而不是1k 欧姆、从公式 Kilim/Rilim 中得到3A。

    2.蓄电池断开连接的电压为3、299V

    3.连接充电器并打开电源后,电池连接器上的电压为361V。

    4、两个 LED 均为最大值

    5.充电器从我的电源消耗的电流限制为3.5A,为0.5A。

    6. STAT 引脚为23mV,在连接到它的 R5的末尾测量。

    SYS 引脚电压为3.858V

    TS 引脚为2、234V

    9.将电池连接到充电器的电缆约为20cm

    正如您所看到的、由于电池电量低、但我仍然无法获得满电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正

    两个 LED 均为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认以下内容:
    您确认了 RILIM=154欧姆、在 ICHG 引脚上连接的电阻值是多少、这两个电阻值决定了充电电流。
    2.您的输入电压是多少? 从原理图中、我看到了12V 输入。 如果是12V、VBUS 上的0.5A 为6W。 根据 VBUS 和 VBAT、充电电流不等于 VBUS 电流。
    3. 20cm 是实际应用中的长连接,在某些情况下可能会导致振荡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RICHG 为240欧姆
    输入电压为12V、有问题吗? 我可以重新设计电路、使其在5V 或3.3V 输入下工作。
    充电电流永远不能高于 VBUS 电流、我对吗?

    一些问题:
    一、我们想到的是、D+和 D-的处理是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 充电电流大约是您测量的 VBUS 电流的3倍。 D+/D-连接正确。 充电器正在正确充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果出现以下情况、我不理解您说充电器工作正常的方式:
    Ω 电流为1A (使用电流传感器测量)、而不是3A、该电流应具有240 μ H 的 ICHG 电阻。
    2、STAT 和 PG LED 都亮起、根据我从数据表中的理解、在充电期间、它们应该都熄灭。

    您可以再次确认我的原理图吗? (我已使用原理图的版本编辑第一个帖子、其中所有内容都可见)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想增加这个线程、因为我没有得到任何答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    1)关于1)当您测量1A 电流时、充电器的 BAT 引脚上的电压是多少?
    关于2)在充电器期间 STAT 和 PG LED 应亮起。 这些引脚是开漏输出、在激活时从内部拉低。 当施加有效输入时、/PG 会拉低。 充电时、STAT 拉至低电平。 换言之、电流将开始通过连接的 LED 灌入充电器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚上的电压为3、7V、充电前的电池电压为3、5V

    此外、您能否确认我的原理图是否适用于3A 充电。


    此致、
    Sebastião Beirão μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    使用12V 输入时、您可以根据 ICHG 电阻器获得大约2.8A 的充电电流(进入电池的电流)。 使用12V 输入时、电池充电电流远高于充电器的输入电流。 电池充电器电流估计为:(VBUS*IVBUS *Efficiency)/VBAT,如果在输入端测量到1A 电流,效率为87%,则流入电池的实际充电电流计算为:12V*1A*0.87/3.7V=2.82A。 对于开关充电器、充电电流可能高于充电器的输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用万用表测量1A,将正极探头放在充电器 BAT 引脚上,将负极探头放在电池正极上,因此我在电池输入端测量1A……

    相信我、我正在学习电气工程、因此如果我说电池上有电流、我就知道我说的是什么。  

    如果您可以保证原理图正常、那么这里要尝试验证原理图、而问题可能是 PCB 布局或焊接...  

    顺便说一下、为了使充电电流恰好为3A、我应该使用 ICHG 电阻器吗?

    此致、

    Sebastião Beirão μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 当您测量电池充电电流时、是否有另一个万用表在相同的设置中测量 BAT 引脚上的电压? 您是否也可以在相同的设置上测量 VBUS 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 正如我对 Joel Hernandez 所说的、充电时电池电压为3、7V、VBUS 为12V

    该12V 电压来自实验室电源、电流限制为3、5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图正确。 检查 IC 是否焊接良好、散热焊盘牢固连接到 PCB。 TE 充电器具有热调节功能、可能会折返充电电流。 您可以通过以下公式估算充电电流:ICHG=677/RICHG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将回顾我们的 PCB 设计并重新焊接芯片! 感谢所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自从我上次发布以来、我已经更新了 PCB 设计、在使用不同的丰富值进行测试后、我遇到了另一个问题。 当我使用一个电阻值为430Ohms 的丰富电阻器时、我得到预期的1、5A 电流、但当我尝试使用一个值较低的电阻器时、我尝试使用240-330-360-390 Ohms、以获得更高的充电电流、充电器不工作、STAT 引脚开始快速闪烁、 这么快以至于它甚至没有时间完全点亮、它远高于1Hz、为什么会发生这种情况? 为什么我无法达到更高的电流? 该 IC 不应该提供高达3A 的充电电流吗?

    下面是我的 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想增加线程、因为我没有得到答案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您最近的响应、我认为您的电池与充电器的 BAT 和 GND 引脚之间可能存在一些连接问题。 这可能会导致 STAT 引脚以更快的速度振荡或运行不正常。 另一个常见的原因是电池到 BAT 引脚布线/线路阻抗。 如果这很重要、将电阻器更改为更高的充电电流设置可能会强制充电器进入早期 CV/终端、而不会实际为电池完全充电。 在没有实际电池的情况下首先尝试此测试;即使用具有灌电流能力的电源或恒定电压 E-Load。

    您可能还需要考虑输入源的功率能力。 您有此信息吗?

    此外、请验证您的第一个帖子的原理图中的 GND 网络是否实际与电路板的其余接地端相连。

    我还会要求您监控 BAT 引脚电压、而不是电池电压本身。 这使我们可以更好地估算充电器所看到的内容。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.电池连接不是问题、我已经仔细检查了所有东西、甚至尝试更换电缆、但结果不是更好。

    2. BAT 引脚布线阻抗不重要、因为布线非常大、如所附设计中所见。

    2、我的输入源功能强大、因为我使用的是200W 实验室 PSU。

    所有接地端都连接在 PCB 中。

    5.我已经检查了 BAT 引脚电压、它显示了正确的电池电压。

    这里的大问题在于、充电器为什么能够以较高的电流运行、从而产生较小的电流、而不能与较低的电流运行、这将提供较高的电流。 充电器在1、5A 电流下工作正常、但当我交换 RICHG 电阻器时、它也应在3A 电流下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    我询问 BAT 引脚电压和线路阻抗(包括电路板布线阻抗、电池连接点的触点电阻)的原因 和电池引线电阻)是因为当您尝试向电池提供更多电流时、您可能会人为地将电池电压推至电池稳压点。  

    您是否能够同时获取 BAT 引脚电压和流入电池的电流的波形? 我认为、由于电流和电池电压较高、RICHG 电阻越低、充电器就会进入和退出充电状态。 如果您以直流方式测量电池电压、则只会看到平均电池电压。 如果您要测量直流电流、您将再次看到平均电流。 这也将解释 STAT 引脚尝试充电时的不稳定振荡、BAT 电压上升并立即进入终止阈值条件、停止充电、BAT 电压下降至~3.4V、然后重复此操作。  

    您可能希望在所提供的波形中添加 STAT 引脚作为通道。

    此致、

    Joel H