大家好、
我正在精心设计一个板、用于为5200mAh 至1A 的18650 1S2P 电池充电、实际上我使用实验室电源为电路板供电、但在客户情况下、它将使用5V 2、5A。
当我为我的系统(TPS61089RNRR 和主板、消耗约为3、5W)供电时、状态 LED 会关闭、如果我上升 VBUS、它会开始闪烁(真的快于1Hz)直到我上升 VBUS 约为9V、然后状态 LED 会保持亮起。
我已短接 D+ D-原因在本例中、它不会用于 USB 应用。
我已通过将 Ichg 设置为500mA 来解决这种情况、但如果我开始使用电路板的功能(如蓝牙通信)、充电器将停止(状态)并且从不重新启动(在停止 BT 通信后)
你有什么建议吗?
提前感谢