This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:闪烁状态 LED

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676290/bq25606-blinking-status-led

器件型号:BQ25606

大家好、

我正在精心设计一个板、用于为5200mAh 至1A 的18650 1S2P 电池充电、实际上我使用实验室电源为电路板供电、但在客户情况下、它将使用5V 2、5A。

当我为我的系统(TPS61089RNRR 和主板、消耗约为3、5W)供电时、状态 LED 会关闭、如果我上升 VBUS、它会开始闪烁(真的快于1Hz)直到我上升 VBUS 约为9V、然后状态 LED 会保持亮起。  

我已短接 D+ D-原因在本例中、它不会用于 USB 应用。  

我已通过将 Ichg 设置为500mA 来解决这种情况、但如果我开始使用电路板的功能(如蓝牙通信)、充电器将停止(状态)并且从不重新启动(在停止 BT 通信后)

你有什么建议吗?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的评论:

    大家好、

    我正在精心设计一个板、用于为5200mAh 至1A 的18650 1S2P 电池充电、实际上我使用实验室电源为电路板供电、但在客户情况下、它将使用5V 2、5A。

    A:ICHG 引脚和 ILIM 引脚上的电阻是多少? 在 D+/D-短路的情况 下、充电器会将 USB 充电端口识别为 DCP 端口、并将输入电流限制设置为2.4A、无论 ILIM 电阻如何。  

    当我为我的系统(TPS61089RNRR 和主板、消耗约为3、5W)供电时、状态 LED 会关闭、如果我上升 VBUS、它会开始闪烁(真的快于1Hz)直到我上升 VBUS 约为9V、然后状态 LED 会保持亮起。  

    答:您说的是、当您为充电器加电时、LED 一直闪烁、直到 VBUS=9V?

    我已短接 D+ D-原因在本例中、它不会用于 USB 应用。  

    答:如果您希望 ILIM 设置有效、可以将 D+/D-悬空。

    我已通过将 Ichg 设置为500mA 来解决这种情况、但如果我开始使用电路板的功能(如蓝牙通信)、充电器将停止(状态)并且从不重新启动(在停止 BT 通信后)

    答:您将负载连接到哪里? BAT 引脚还是 SYS 引脚? 您如何观察到电荷停止?

    你有什么建议吗?  

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我只想指出、在本例中、我将使用5V 2、5A 的插孔电源插头、但我们计划使用经典 USB 充电器更改连接器/电缆。  因此、在本例中、我在 D+/D-之间放置了0欧姆电阻。  在将来使用 USB 连接时、ILIM 的值在这里。  

    ICHG 引脚和 ILIM 引脚上的电阻是多少? 在 D+/D-短路的情况下、充电器将 USB 充电端口识别为 DCP 端口、并将输入电流限制设置为2.4A、无论 ILIM 电阻如何。  

    A:RIchd = 715欧姆切换到1、1K;RILIM = 1K

    您说的是、当您为充电器加电时、LED 一直闪烁、直到 VBUS=9V?

    Chronologicaly:-系统(降压/升压 TPS61089RNRR +主板)断电。 BQ 充电器由电源(5V、2.5A)供电

    -->状态 LED 亮起

    - I 开关 K1

    -->状态开始快速闪烁和 不连续闪烁。

    -我将我的电压升高到9V、

    -->状态会一直返回到“开”状态。

    您将负载连接到哪里? BAT 引脚还是 SYS 引脚? 您如何观察到电荷停止?

    如图所示、它连接到 SYS 引脚。 状态 LED 熄灭、电池电压停止上升、使用万用表时、我的张力有点大

     

    进入睡眠模式的条件是什么?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 D+/D-短路的情况下、输入电流限制为2.4A。 当 RICHG=1.5k 时、充电电流为450mA。
    您的升压输出上连接了什么类型的负载? 当您切换 K1时、什么是升压电压? 您的升压稳压电压是多少? 升压处于稳压状态后、您能否打开 K1开关? 升压是否会使充电器过载? 对于您的5V/2.5A 电源、您是否具有恒定电流限制?

    当升压转换器消耗的电流大于充电器提供的电流时、充电电流将减小、停止充电、充电电流可能为负值、充电进入补充模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只是想说、我的所有问题都通过上升所有复印面和减少电池充电器与负载之间的距离而得以缓解。
    这只是一个铜问题!

    感谢您的支持!