This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780D 在启动时不工作?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704127/ucc28780-ucc28780d-does-not-work-when-it-starts

器件型号:UCC28780

使用 UCC28780D、封装16引脚 SOIC、启动时请勿工作、此时 HVG 为5.1V、SWS 为6.2V、VDD 为5.1V、REF 为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    根据您提供的信息、我认为该错误与启动电路有关。
    您能否仔细检查 HVG、SWS 引脚和耗尽模式 MOSFET?
    如果启动电路设计正确、您应该发现 VDD 引脚电压高于17.5V、这是 VDD 开启阈值。
    在 VDD 引脚达到17.5V 后、输出应开始调节、VDD 将通过 AUX 绕组充电。
    VDD 仅为5.1V、这意味着它未达到开启阈值。 因此、该问题应该与启动电路有关。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     HVG、SWS 引脚和耗尽模式 MOSFET 没问题、VDD 引脚无法达到17.5V、这可能是由什么引起的?  电路图为 :www.ti.com.cn/.../tidrux1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已找到问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    我很高兴能帮助您解决这个问题。
    那么、问题出在耗尽模式 MOSFET 上?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我如何解决问题吗? 如果 VDD 可以达到17.5v、但 Hvg 始终遵循 VDD 并且不能降至11v
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    您在耗尽模式 MOSFET 上使用了错误的组件。
    您能否再次检查它?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 BSS126,与演示板相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因:电路在 VDD 位置添加了一个5K 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:

    如果您使用 BSS126、原理图是错误的?
    原理图使用 P MOS。
    它应该是 N MOS。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李某:

    您将一个5k Ω 电阻连接到辅助二极管以解决该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、客户已添加此电阻。
    泄漏电流过大。
    使 UCC28780无法工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,您的意思是将一个5k 电阻器连接到辅助输入串联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,在这个 NMOS 绘图中,sch 是错误的,当然,我们是 BSS126
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 5k 电阻器呢?