请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1您好!
我正在寻找 铅酸电池的电池管理系统。 因此、请向我推荐一些 IC、我们的要求如下。
1) IC 应监控电池组电压。
2)欠压和过压保护。
3)短路保护、过流保护等
4)电池平衡/电池组平衡。
请澄清我的以下问题。
1) 铅酸电池可以进行电池平衡?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 铅酸电池的电池管理系统。 因此、请向我推荐一些 IC、我们的要求如下。
1) IC 应监控电池组电压。
2)欠压和过压保护。
3)短路保护、过流保护等
4)电池平衡/电池组平衡。
请澄清我的以下问题。
1) 铅酸电池可以进行电池平衡?
尊敬的 Dmax:
请清除以下有关 bq34z100-G1的查询
1) bq34z100-G1可以监控铅酸电池的欠压、过压、每节电池的电压、电池组电流?
2)铅酸 电池可以进行电池平衡吗?
3)是否需要使用 bq77908或 bq77910电池平衡? 如果是、铅酸电池不支持 bq77908/bq77910 IC。 在数据表中、它提到了锂离子和锂聚合物电池组的电池平衡。
4) bq34z100-G1可以监控铅酸 电池的每个电池电压吗?
5)您是否有铅酸 BMS 的任何替代部件?它应符合我们的要求。