This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 铅酸电池的 BMS

Guru**** 2560810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675483/bms-for-lead-acid-battery

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

您好!

我正在寻找 铅酸电池的电池管理系统。 因此、请向我推荐一些 IC、我们的要求如下。  

1) IC 应监控电池组电压。

2)欠压和过压保护。

3)短路保护、过流保护等

4)电池平衡/电池组平衡。

请澄清我的以下问题。  

1) 铅酸电池可以进行电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    bq34z100-G1可用于监控电压。 铅酸电池通常不需要保护和平衡。 这些通常用于锂离子电池组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    请清除以下有关 bq34z100-G1的查询

    1) bq34z100-G1可以监控铅酸电池的欠压、过压、每节电池的电压、电池组电流

    2)铅酸 电池可以进行电池平衡吗?

    3)是否需要使用 bq77908或 bq77910电池平衡? 如果是、铅酸电池不支持 bq77908/bq77910 IC。 在数据表中、它提到了锂离子和锂聚合物电池组的电池平衡。

    4) bq34z100-G1可以监控铅酸 电池的每个电池电压吗?

    5)您是否有铅酸 BMS 的任何替代部件?它应符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    铅酸电池不需要电池平衡。 bq34z100-G1无法测量单节电池的电压。 它只有一个电压测量输入、通常用于测量整个电池组电压。 铅酸 BMS 不一定需要任何其他 IC。