This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电完成后 STAT 引脚以0.5Hz 的频率闪烁

Guru**** 2580445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686093/bq24171-stat-pin-blinking-at-0-5hz-after-charging-finished

器件型号:BQ24171

您好!

充电完成后、STAT 以0.5Hz 的频率闪烁。

首先、我怀疑是计时器故障、但在计算后、安全计时器大约为10小时、但在本例中、它在充电完成后仅30分钟就开始闪烁。

我还将 TTC 拉为高电平以禁用计时器、但情况相同。

 请在本例中提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    有一个预充电计时器、在30分钟时触发。 如果电池电量深度耗尽、如果电池保持低于预充电电压阈值、它将在30分钟后触发安全计时器。

    您可以验证充电电流是否在整个30分钟内处于~0.22A、或在故障发生后低于预充电阈值。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    正如我所说的,充电完成后会发生,我的意思是电池电压是在仪表测量的端接点处,所以它不能处于“预充电”状态,我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    FB 停止充电时的电压是多少? 这是确定它是处于预充电模式还是快速充电模式的信号。

    它在充电30分钟后会停止多少次? 它是否一致?

    此致、
    Steven