This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3668:未上电时 VIN 和 GND 之间的电阻

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675553/lm3668-resistance-between-vin-and-gnd-while-unpowered

器件型号:LM3668

我有一个原型器件、它使用 LM3668降压/升压转换器将5V 电压调节至3.3V。 最近、器件发生故障、现在在器件未通电时、连接到 VIN 引脚(V_UNREG)的网络与连接到 LM3668上 GND 引脚(GND)的网络之间存在电气短路。 当未对直流/直流转换器供电时、在下面原理图中所示的两个网络之间进行测量时、预期电阻是多少? 我看到大约2欧姆、不确定问题是 LM3668出现故障还是 V_UNREG 网络上的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件未通电、则仅 IC 的 PVIN 和 GND 之间的阻抗应大于兆欧。 检查 C800、C803或其他连接到 V_UNREG 电源轨的电路是否有任何损坏? 一种快速方法是移除 LM3668并重新测量两个节点之间的阻抗、和/或更换 IC 以查看问题是否得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我移除了 LM3668、两个节点之间的阻抗大幅增加。 已安装新的 LM3668、电路现在正常工作。 我认为我的外部电源导致了这个问题、因此我更改了这个问题、并将再次观察这个问题。 感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rob 的更新。 祝您在项目中好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 Rob 的海报"LM3668问题"与我公司的客户之一提交的几乎相同的报告之间的"重叠"感到惊讶。   我们能够解决该客户的问题、我们的诊断和"修复"可能证明"此处"是有价值 的...

    ABS。 最大 "PVIN"的规格为6V0 (6.0V)-当 V_UNREG 由"单节充电良好的锂离子电池"提供时、这是(不太可能)超出的规格。   在" 测试/验证"过程中、使用"廉价/脏"交流驱动电源时、"不是"这种情况非常严重。

    在我们客户的案例中、在我们安装了一个超紧凑型"电压记录器/监控器"之后、我们经常会注意到存在"接通"电压-峰值接近7V2 -。   而且-及时-(不幸的) LM3668中的"有"。    现在、客户机确实对其交流电源的输出进行了范围控制、但在(关键)"打开"期间没有进行范围控制。    " 由该"记录器/监控器"自动提供的通知(测量多个电路节点)-问题已快速确定...

     与该供应商的应用电路一样好-(我们的建议-对我们的客户)、在尽可能接近 PVIN 的位置添加0.01µF μ F、质量、陶瓷电容器-不会提供改进的"瞬态、过压保护?"   (我们发现(两者) 10和1µF 电容器(C803、C800)对于 瞬态过压"响应太慢" -是因为我们的电容值较小!)    

    虽然我们客户的供应是原因-并"杀死"了其中的几个整洁设备(LM3668)、但 "微小地增加"了这一更快动作的电容器-解决了该客户的问题。   (现在已经持续了120天以上。)

    即使没有部署这样一个"瞬态发电电源"、这一添加提供的"额外保险"、似乎(非常)"合理!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 ABS。 PVIN 引脚上的最大电压为6V、这让我感到担忧、因为设计人员将电源或 USB 主机的外部电源指定为5V、这很可能很脏、并且具有高瞬态电压。 在我的案例中、我使用台式 SMU 为电路板供电、但我继承了电路板、不知道它过去是如何供电的。 因此,也许是在我拥有之前造成的损害。 无论在哪种情况下、我都注意到 SMU 的输出在切换测量范围时呈现负脉冲、这种情况在附加电路为电路板加电以及功耗变化时经常发生。 这也可能会损坏我的 LM3668。 我与 SMU 制造商就这一发现进行了联系、因为他们对我的发现的最初回应是"不应该发生这种情况"。

    您建议添加额外的0.01uF 电容器是一个很好的建议、尤其是当我们的典型输入电压 非常接近 ABS 时。 LM3668 PVIN 的最大值谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的 CB1_MOBILE 分享。