Other Parts Discussed in Thread: LM3668
我有一个原型器件、它使用 LM3668降压/升压转换器将5V 电压调节至3.3V。 最近、器件发生故障、现在在器件未通电时、连接到 VIN 引脚(V_UNREG)的网络与连接到 LM3668上 GND 引脚(GND)的网络之间存在电气短路。 当未对直流/直流转换器供电时、在下面原理图中所示的两个网络之间进行测量时、预期电阻是多少? 我看到大约2欧姆、不确定问题是 LM3668出现故障还是 V_UNREG 网络上的其他器件。