Other Parts Discussed in Thread: LM5118
您好!
我使用 WEBENCH 设计工具设计了一款具有 LM5118的9V - 36V 至24V、2A 降压/升压直流/直流转换器。
我在该电路的线路调节方面遇到问题。电路输出为24V、输入电压为9V - 36V、无负载、但负载时输出电压会发生变化。 我在 TINA TI 仿真软件上仿真了这个电路、电路在这里工作、但在我的电源板上工作。
读数和原理图如下。
请任何人告诉我此电路中的问题在哪里。
| 空载时的输出电压= 24.32V | |||||||||||||
| 输入电流= 30mA | |||||||||||||
| 9V 至36V 输入至24V、2A 电源的线路调节测试 | |||||||||||||
| 负载电阻= 41.3 Ω | |||||||||||||
| 从8V 到30.9V 的电压读数 | 30V 至8V 的电压读数 | ||||||||||||
| 输入电压(伏特) | 输入电流(A) | 输出电压(伏特) | 输入电压(伏特) | 输入电流(A) | 输出电压(伏特) | ||||||||
| 8. | 0.61. | 13.12. | 8. | 0.6. | 13.06 | ||||||||
| 9. | 0.68 | 14.83. | 9. | 0.68 | 14.76. | ||||||||
| 10. | 0.76. | 16.43. |
|
10. | 0.76. | 16.44. | |||||||
| 11. | 0.83. | 18.16. | 11. | 0.83. | 18.05 | ||||||||
| 12. | 0.83. | 18.67 | 12. | 0.8. | 18.6 | ||||||||
| 13. | 0.53. | 15.56. | 13. | 0.47. | 14.69 | ||||||||
| 14. | 0.5. | 15.78 | 14. | 0.5. | 15.82. | ||||||||
| 15. | 0.54. | 17. | 15. | 0.54. | 16.99 | ||||||||
| 16. | 0.57. | 18.03 | 16. | 0.57. | 18.03 | ||||||||
| 17. | 0.6. | 19.14. | 17. | 0.6. | 19.17. | ||||||||
| 18 | 0.63 | 20.19. | 18 | 0.63 | 20.22. | ||||||||
| 19. | 0.66 | 21.29. | 19. | 0.67 | 21.34. | ||||||||
| 20. | 0.7. | 22.39. | 20. | 0.7. | 22.4. | ||||||||
| 21. | 0.73. | 23.51. | 21. | 0.73. | 23.44. | ||||||||
| 22. | 0.75 | 24.32. | 22. | 0.28. | 14.79 | ||||||||
| 23 | 0.71. | 24.32. | 23 | 0.29. | 15.5. | ||||||||
| 24 | 0.68 | 24.32. | 24 | 0.32. | 16.14. | ||||||||
| 25 | 0.66 | 24.33. | 25 | 0.32. | 16.84. | ||||||||
| 26 | 0.63 | 24.33. | 26 | 0.33. | 17.48. | ||||||||
| 27. | 0.6. | 24.33. | 27. | 0.34. | 18.16. | ||||||||
| 28. | 0.58. | 24.33. | 28. | 0.35. | 18.8. | ||||||||
| 29. | 0.55 | 24.33. | 29. | 0.36. | 19.48. | ||||||||
| 30 | 0.53. | 24.33. | 30 | 0.39. | 20.11. | ||||||||
| 30.9. | 0.39. | 20.7 | |||||||||||