This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:在电源板中面临线路调节问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676095/lm5118-facing-line-regulation-problem-in-power-board

器件型号:LM5118

您好!

我使用   WEBENCH 设计工具设计了一款具有 LM5118的9V - 36V 至24V、2A 降压/升压直流/直流转换器。

我在该电路的线路调节方面遇到问题。电路输出为24V、输入电压为9V - 36V、无负载、但负载时输出电压会发生变化。 我在 TINA TI 仿真软件上仿真了这个电路、电路在这里工作、但在我的电源板上工作。

读数和原理图如下。

请任何人告诉我此电路中的问题在哪里。

空载时的输出电压= 24.32V
输入电流= 30mA
9V 至36V 输入至24V、2A 电源的线路调节测试
负载电阻= 41.3 Ω    
从8V 到30.9V 的电压读数     30V 至8V 的电压读数    
输入电压(伏特) 输入电流(A) 输出电压(伏特) 输入电压(伏特) 输入电流(A) 输出电压(伏特)
8. 0.61. 13.12. 8. 0.6. 13.06
9. 0.68 14.83. 9. 0.68 14.76.
10. 0.76. 16.43.
10. 0.76. 16.44.
11. 0.83. 18.16. 11. 0.83. 18.05
12. 0.83. 18.67 12. 0.8. 18.6
13. 0.53. 15.56. 13. 0.47. 14.69
14. 0.5. 15.78 14. 0.5. 15.82.
15. 0.54. 17. 15. 0.54. 16.99
16. 0.57. 18.03 16. 0.57. 18.03
17. 0.6. 19.14. 17. 0.6. 19.17.
18 0.63 20.19. 18 0.63 20.22.
19. 0.66 21.29. 19. 0.67 21.34.
20. 0.7. 22.39. 20. 0.7. 22.4.
21. 0.73. 23.51. 21. 0.73. 23.44.
22. 0.75 24.32. 22. 0.28. 14.79
23 0.71. 24.32. 23 0.29. 15.5.
24 0.68 24.32. 24 0.32. 16.14.
25 0.66 24.33. 25 0.32. 16.84.
26 0.63 24.33. 26 0.33. 17.48.
27. 0.6. 24.33. 27. 0.34. 18.16.
28. 0.58. 24.33. 28. 0.35. 18.8.
29. 0.55 24.33. 29. 0.36. 19.48.
30 0.53. 24.33. 30 0.39. 20.11.
30.9. 0.39. 20.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您几乎没有输出电压调节。 如果 Webench 和 Tina sim 都验证了设计、但您的电路板未验证、则表明您的电路板出现了问题、连接错误或放置了错误的元件、或者布局不佳。 建议订购 LM5118 EVM 作为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Screen-shots.pdfe2e.ti.com/.../9_5F00_36Vin_5F00_TO_5F00_24VDC.xlsxThanks供答复。

    请查看 BOM 以及下面随附的原理图和布局屏幕截图。

    所有组件和布局均符合 TI 的建议。

    如果没有负载 、该电路可以工作、但有负载、则无法工作。 如果有问题、请为我们提供解决方案。

    请注意布局是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您的布局似乎未遵循数据表的布局指南。 请仔细阅读该部分。

    由于您在空载时获得 Vout 调节、但在负载时丢失 Vout 调节、因此听起来与电流感应噪声相关。 您的原理图没有保留 RC 滤波器。 请参阅数据表图19、将 R11和 C22添加到您的电路中、C22应直接放置在 IC 引脚上、并查看是否有此帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了数据表中的布局部分、但没有得到需要进行的更改、如果您注意到布局中的任何特定问题、请告诉我。

    在电路中添加 R11和 C22后、电路仍然不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您对此进行更新。 我们正在等待解决方案、并将我们的设计用于开发该电源。

    让我们知道我们如何能够在这方面进一步开展工作。 我们知道为此提供了12V EVM 板。 此12V EMV 是否针对满载条件下的线路和负载调节进行了测试?

    www.ti.com/.../LM5118EVAL

    我们可以购买此12V EVM 板、但希望确保该板经过规格测试。 如果此12V EVM 板有任何可用的测试数据,让我们共享。

    如果有24V EVM 可用、请建议还是我们计划从12V EVM 开始、并将其修改为24V 电压? 这种方法是否正确? 我们希望在我们的设计中隔离布局问题。

    我们担心,因为24V 设计在仿真中工作正常,但它在实际电路板上不工作(我们在设计时考虑了所有布局建议)。

    请建议、我们非常感谢您的早期回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、EVM 已针对线路和负载变化进行了输出调节测试。 您可以针对24V 输出修改 EVM。 只需注意 MOSFET 和输出电容器额定电压。