Other Parts Discussed in Thread: TPS62360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62360您好!
我正在寻找具有以下特性的降压稳压器:
3.3V - 5V 输入
0.8V 输出
输出电流额定值为2A
具有警报功能的 I2C 控制的动态电压调节(一种数字信号、在电压达到目标电压时会产生上升沿或下降沿、理想情况下具有可编程延迟)。
如果您有任何建议、请告诉我。