This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 DVS 警报功能的降压稳压器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687255/step-down-buck-regulator-with-dvs-alert-function

主题中讨论的其他器件:TPS62360

您好!

我正在寻找具有以下特性的降压稳压器:

3.3V - 5V 输入

0.8V 输出

输出电流额定值为2A

具有警报功能的 I2C 控制的动态电压调节(一种数字信号、在电压达到目标电压时会产生上升沿或下降沿、理想情况下具有可编程延迟)。

如果您有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请向我发送一封包含客户详细信息的电子邮件。

    目前、在该功率级别上最接近的 I2C 系列是 TPS62360。