请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用此部件将5V 输入转换为12V 输出、但我获得的最高电流约为120mA。 有什么关于为何我无法获得更高电流的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用此部件将5V 输入转换为12V 输出、但我获得的最高电流约为120mA。 有什么关于为何我无法获得更高电流的想法?
这里我有无负载、40.5欧姆负载和154欧姆负载时的波形图像。 SW、Vin 和 Vout 的波形。 此外、还有一个我正在使用的电感器和二极管的原理图、布局和器件型号图片。 e2e.ti.com/.../PB.zip