This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC REG 升压器件型号的当前问题:LM2622MM-ADJ/NOPB

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699658/current-issue-on-an-ic-reg-boost-part-number-lm2622mm-adj-nopb

我使用此部件将5V 输入转换为12V 输出、但我获得的最高电流约为120mA。 有什么关于为何我无法获得更高电流的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能否确认 IC VIN 引脚上的输入电压为5V?
    2.您是否选择了正确的电感器?
    布局如何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为5V。  
    我使用的电感器为4.7uH、这是我从数据表中得到的。  

    布局稍有不同、但我想我会在很短的时间内获得合适的电流(IC 达到特定温度时)。  
    电阻器放置在比布局建议更靠近 IC 的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariana、

    您能否详细说明当输出电流高于120mA 时看到的问题、并共享 VIN、SW 和 VOUT 波形。 波形可以帮助我们分析正在发生的情况。

    您是否可以共享布局的图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里我有无负载、40.5欧姆负载和154欧姆负载时的波形图像。 SW、Vin 和 Vout 的波形。 此外、还有一个我正在使用的电感器和二极管的原理图、布局和器件型号图片。  e2e.ti.com/.../PB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ariana

    电感器的饱和电流仅为0.27A、太小。 请选择饱和电流大于1A 的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariana、

    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果您回复、帖子将再次打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我切换到另一个电感器(这是:CBC3225T4R7MR)
    我仍然遇到相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariana、

    继续使用电感器"CBC3225T4R7MR"
    在名为"6V 输入40.5欧姆负载关断"的波形6中、输入低于2V。 因此、您需要更强大的电源、电源和升压转换器之间的电缆应短而强。