This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455 EVM:使用 BQ76PL455 EVM 读取串联电池的电压时出现问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686924/bq76pl455evm-bq76pl455-evm-problem-in-reading-voltage-of-series-connected-cells-using-bq76pl455-evm

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我在过去一个月使用的是 BQ76PL455 EVM、它运行正常。

但从最近两天开始、我突然无法读取串联电池的电压。

当我为该 EVM 使用 GUI 时、它显示电池电压为0V、但我的电池已充电。

因此、请帮助解决该问题。

此外、请告诉我检查 EVM 板内故障的过程。

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunit、

    请仔细检查您的所有连接、以确保它们没有松动或错误地连接(偶尔会发生这种情况)。

    您还应使用电压表检查所有已知电压-确保电源符合规格。 例如、VP 在唤醒时应为5.3。

    还要检查短路情况-尤其要查找二极管和电容器内的短路情况。 这可以通过 DMM 的连续性功能和未上电的电路板来实现。

    如果用作堆栈中的底部器件、则确保 COMM 模式选择开关也设置为"single"、如果堆栈中的某个位置、则设置为"DIFF"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gunit、

    (1)检查器件是否正常通电。 检查 TOP 引脚处的电压。

    (2)确保器件获得正确的唤醒信号。

    (2)发出唤醒信号后、检查稳压器电压(CHP、VP、VDIG、VIO) 是否处于 工作范围内。

    (3)在455 GUI 中、确保轮询已启用。(清除故障选项卡中的所有故障)。

    (4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我的测试设置包括8节串联的18650节电池、从板和 USB 至 TTL 线。

    我只使用一个从板。

    我已在 GUI 中打开轮询并测量了不同参数的值。 它们如下所示:

    VP1:5.2V

    VTop:31.2V

    CHP:2.5V

    VDIG:5.2V

    VIO:4.7V

    VM:0.77V

    除 VM 外、所有值均在数据表中所述的指定范围内。

    我尝试在万用表中测量电容器的值、但对于 C17、C39、C42、C44、C59、 C62、C63、C64、C66、C71电容器未显示任何值。 对于其他器件、它匹配原理图值。

    我将附上下面的设置和 GUI 输出照片。

     

     

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我的测试设置包括8节串联的18650节电池、从板和 USB 至 TTL 线。

    我只使用一个从板。

    我已在 GUI 中打开轮询并测量了不同参数的值。 它们如下所示:

    VP1:5.2V

    VTop:31.2V

    CHP:2.5V

    VDIG:5.2V

    VIO:4.7V

    VM:0.77V

    除 VM 外、所有值均在数据表中所述的指定范围内。

    我尝试在万用表中测量电容器的值、但对于 C17、C39、C42、C44、C59、 C62、C63、C64、C66、C71电容器未显示任何值。 对于其他器件、它匹配原理图值。

    我将附上下面的设置和 GUI 输出照片。

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    感谢您提供信息。 请尝试移除 VM 去耦电容、并测量 IC 引脚以查看该引脚是否短接至 GND。 如果没有、请更换盖子。

    如果 VM 不存在、我认为您可能会获得意外的电池电压。 如果我正确地记得、VM 功能的开启是为 AFE 电路提供偏置。