This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:效率计算

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704230/lm73606-efficiency-calculation

器件型号:LM73606

您好!

我在 当前设计中使用同步降压直流/直流转换器 LM73606。

我曾被冲击过计算直流/直流转换器电路的效率。

没有用于计算功率耗散损耗的"或"公式说明。

请求分享以下内容:

1.如何计算功率耗散损耗

2.如何设置开关频率的 Ton 时间"或"如何推导给定设计的开关频率的 Ton 时间。

 

预测早期响应。

谢谢、Durgesh

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Durgesh、

    1.我建议使用本应用手册作为计算功率耗散损耗的参考: www.ti.com/.../slva390.pdf

    本应用手册介绍了如何计算电感器导通损耗、MOSFET 导通损耗和 MOSFET 开关损耗。  如果您有任何疑问、请告诉我。  您还可以使用 Webench 工具、该工具将为 LM736006提供效率仿真。

     LM736006数据表的第20页讨论了该主题。 可以根据以下公式预测给定设计的导通时间:

    Vout=VIN*D

    其中:

    - D=Ton/TS

    -TS=1/Fsw

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的回答。

    我可以从您推荐的应用手册中计算电感器、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 导致的功率损耗。

    但关于"开关损耗"、应用手册指出了这一点、但并未提供任何详细信息。

    请求您分享同步降压直流/直流稳压器的"如何计算开关损耗"。

    预测结束后的早期响应

    谢谢、此致、

    Durgesh Sabnekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给你

    www.ti.com/.../snva237a.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief Hernadi 先生、

    感谢您的回答。

    "应用手册"(PDF 文档)、您提到的内容符合以下要求:

    计算高侧 MOSFET 的"开关损耗"

    它不详细介绍以下内容:

    计算低侧 MOSFET 的"开关损耗"。

    此外、在为计算高侧 MOSDET 的开关损耗提供的公式中、它使用了以下术语:

    tswHS_RISE -是栅极电压从阈值上升到平台间隔结束所需的时间;

    2. tswHS_FALL -是栅极电压从平坦时间间隔开始下降到阈值所需的时间  

    这些时序似乎与开关频率周期的吨时间和 tOFF 时间不同。

    在哪里可以获得有关时序的详细信息、"tswHS_RISe"和"tswHS_FRAE"。 我无法在数据表(LM73606的数据表)中找到相同的内容。

    预测结束后的早期响应

    谢谢、此致、

    Durgesh Sabnekar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Durgesh:

    本应用手册讨论了如何解决低侧开关损耗问题: www.ti.com/.../slyt664.pdf

    "现在考虑整流器(同步) MOSFET 总损耗和导通损耗。 整流器 MOSFET 中的功率损耗包括导通损耗(PCON)、体二极管导通损耗(PBD)和栅极损耗(PGATE)。 由于体二极管、没有开关损耗。 体二极管导通、FET 两端的电压为二极管电压、为零。 体二极管可确保根据公式7"-第23页进行零电压开关

    对于 tswhs-rise 和 tswhs_fall、这用于下降和上升开关节点。 这将在 EVM 上进行最佳测量、以便查看开关节点的上升和下降时间在您的条件下是多少。

    此致、
    Katelyn