主题中讨论的其他器件: UCC28070
我有一个问题是 UCC28950软启动功能,使能引脚 从上拉阈值(3.6V)到 SS 钳位电压(4.65V),UCC28950将快速将输出电压上拉至设计值325Vdc, 输入电流将以逐周期限制进行钳位。启用功能如图1所示。 我认为这两个问题如下:
- 正常操作中的电流限制功能不应出现,但它将在软启动中出现。
- 对于正常运行设计裕度,我设计了电流限制点,以避免噪声在正常运行时触发保护。
Vi = 90~264Vac 传输至387V、使用 UCC28070作为 PFC 解决方案
输入电流≒7A
输入功率= 2.7KW
Vo = 325Vdc
电流限制设计点≒15A
UCC28950在电压控制模式下工作
我的问题如下:
电流限制保护不应出现在包括启动状态在内的正常运行条件下。您是否有某种方法可以避免 UCC28950快速上拉功能?
我认为平稳启动比快速启动更好。
我尝试进行一些调整以避免出现电流限制:
- 我增加了额外的5V 电压,以上拉使能电压,以避免出现电流限制,但没有改善。
- 我 将软启动电容设置为100nF,以使软启动更快,我认为它可以避免电流限制的发生,但没有改善。
- 我尝试将 RT_MIN = 49.9KΩ μ s,让突发模式避免电流限制,但没有改进。(RT_MIN 作为图2)
图3显示了输入浪涌电流将使输入电压降至输入 UVP 保护、并且在输出启动时发生。
图1
图2.
图3
通道1:输出电压
CH3:总线电压
CH4:输入电流(交流侧)