This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:解决了 UCC28950:如何在软启动中避免逐周期电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685762/ucc28950-resolved-ucc28950-how-to-avoid-cycle-by-cycle-current-limiting-in-soft-start

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070

 我有一个问题是 UCC28950软启动功能,使能引脚 从上拉阈值(3.6V) SS 钳位电压(4.65V),UCC28950将快速将输出电压上拉至设计值325Vdc, 输入电流将以逐周期限制进行钳位。启用功能如图1所示。  我认为这两个问题如下:

  1. 正常操作中的电流限制功能不应出现,但它将在软启动中出现。
  2. 对于正常运行设计裕度,我设计了电流限制点,以避免噪声在正常运行时触发保护。

 

Vi = 90~264Vac 传输至387V、使用 UCC28070作为 PFC 解决方案

输入电流≒7A

输入功率= 2.7KW

Vo = 325Vdc

电流限制设计点≒15A

UCC28950在电压控制模式下工作

 

我的问题如下:

电流限制保护不应出现在包括启动状态在内的正常运行条件下。您是否有某种方法可以避免 UCC28950快速上拉功能?

我认为平稳启动比快速启动更好。

我尝试进行一些调整以避免出现电流限制:

  1. 我增加了额外的5V 电压,以上拉使能电压,以避免出现电流限制,但没有改善。
  2. 我 将软启动电容设置为100nF,以使软启动更快,我认为它可以避免电流限制的发生,但没有改善。
  3. 我尝试将 RT_MIN = 49.9KΩ μ s,让突发模式避免电流限制,但没有改进。(RT_MIN 作为图2)

 

 

 

图3显示了输入浪涌电流将使输入电压降至输入 UVP 保护、并且在输出启动时发生。

    

                                                                  

 

        

                                                               图1

 

 

 

图2.

 

     

                                                               图3

通道1:输出电压                                                                       

CH3:总线电压

CH4:输入电流(交流侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Spike 你好

    我认为问题是 PFC 级、而不是 UCC28950、因为电流尖峰看起来相隔10ms -这可能是由 PFC 级的输入与其输出直接导通造成的。 如果输出降至线路电压峰值以下、则当输入电压大于输出电压时、在线路周期的该部分、您将获得不受控制的从输入到输出的电流。 通过查看当 Vac 大于或等于 Vout 时是否发生电流尖峰来测试此情况。

    无法禁用快速上拉功能、在任何情况下、该功能都发生在软启动斜坡完成后。
    您能否增加 UCC28950软启动时间-尝试使电容器加倍、看看浪涌是否不再是问题。
    减缓软启动将降低 PFC 级上的瞬态负载。

    请注意、UCC28070具有增强的瞬态响应(数据表中的第7.3.11段)。 这应防止 PFC 级的输出电压变得如此低、但在 PFC 级软启动期间禁用此功能。 您能否使用 UCC28950的 SS/EN 引脚延迟其启动时间、直到 UCC28070退出其软启动过程?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

       我看到在软启动中占空比将增加,在软启动功能中占空比将最大,波形如下:

    CH2:主变压器 V (用于观察到的占空比变量)

    通道3:PSFB Vo

    通道4:PSFB 输入电流

    我使用直流电源作为 PSFB (UCC28950)电源、直流电源的状态相同。 直流源输入电流尖峰显示如下:

    通道2:PSFB 输入电压

    通道3:PSFB Vo

    CH4:直流源输入电流

      

    我认为问题如下:

    1. UCC28950的占空比将在软启动功能中达到最大值,我认为软启动应该是软启动以产生输出电压。

      我能否以最小的占空比(如突发模式占空比)来完成软启动功能?  我可以在软启动中设置占空比吗?

    2. 本产品为启动流程图,如下所示:

    检查交流输入正常-> PFC 启动->检查 PFC Vo 正常-> PSFB 使能 -> PSFB Vo 正常

    在 PFC 建立后 PSFB 将处于软启动功能,PFC Vo 良好。

    3.当 UCC28950处于软启动状态时,输入电压将拉低至312Vdc,312V 将实现 PFC 欠压保护。 现在我关闭 PFC UVP 以使 UCC28950建立 Vo,但我认为关闭 UVP 是不对的,是不对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spike 你好

    我仍然认为您应该通过增加 SS 电容器来减缓 SS 斜坡。  

    我还想知道为什么在启动 UCC28950之前会出现电流尖峰-下面黄色圆圈内的尖峰。 如果 UCC28950未导通、则不应有电流尖峰。

     您是否有可以放置在 PFC 级而非 UCC28950输出上的电子负载?

    此致

    Colin

    o Spike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Colin、

         您看到的图(黄色圆圈)是系统电源电流,而不是 PSFB 的电流。  我的系统开机 步骤如下:

    1) 1)开启交流电源

    2)打开 提供所有块启动的系统电源,包括 UCC28070启动。

    3) 3)开启 UCC28070 EN 引脚。

    4) 4)当每个块都正常时,我将打开 UCC28950 SS/EN 引脚以构建 Vo。  

    因为我想显示问题不是来自 PFC,所以我使用直流电源 来替代 PFC 模块。该模块如下所示:


    1) 1)打开直流电源。  

    2)打开提供所有块启动的系统电源,包括 UCC28950启动。

    3) 3)翻转 UCC28950 SS/EN 引脚以构建 Vo。  


     

    我 通过将 SS 电容器从0.47uF 增加到4.7uF 来减缓 SS 斜坡,但结果看起来是一样的。 下图:

    CH2:UCC28950 EN/SS 引脚

    CH3:主变压器电压

    通道4:PSFB 输入电流

    这是 CSS=0.47uF

    这是 CSS=4.7uF

    我有一个电子负载,我可以放置在 PFC 级的输出上,  但我需要知道您需要知道哪些。 (例如:PFC 输出 V/I ,或其它)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,斯皮克

    我仍然对这里发生的情况感到困惑和不清楚、但我会提出以下意见。

    1/加载 PFC 级时、其输入电流应为正弦值。 无负载时、PFC 级输入中几乎不应有电流。 我用黄色圈出的电流尖峰不应存在。 请向我展示进行此测量的位置-简单的方框图是可以的。

    2如果 UCC28950的 SS/EN 引脚保持在0V、则 PSFB 输入电流应为0A。 同样、您在上一帖子的第一个图像中显示的电流尖峰不应出现。

    3在 SS 中、占空比最初以一个低值开始、并且以由 SS 引脚上的电容设定的速率稳定增加。 您能否在 SS 斜坡期间发布 CS 引脚波形的屏幕截图。 请使用两个水平刻度、一个10ms /刻度、另一个20us /刻度

    4如果您从固定的直流电源启动 PSFB ,那么您能探测 PSFB 输入电流。 UCC28950的 PSFB 负载电流、PSFB 输出电压和 CS 引脚。

    此致
    Colin
    请注意:5月7日星期一是爱尔兰的公共假日。 我不在办公室。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Colin、

           我认为这是我的错误。

    1)和2)  图1中黄色的圆圈,I measurement 是电源线,如图2所示,我没有使用 UCC28070 PFC 块。I 使用直流电源 替代 PFC 问题。         

    图1.

       

    图2.

    3) 3) SS 引脚和 CS 引脚波形如下:

    CSS=4.7 μ F

    CH1:28950 SS 引脚

    CH2:28950 CS 引脚  

    通道3:PSFB Vo

    CH4:PSFB Iin

    10ms / div  

    图1.

    每刻度20uS

    图2.

    4) 4)我从固定直流源启动 PSFB、并探测 PSFB 输入电流。 UCC28950的 PSFB 负载电流、PSFB 输出电压和 CS 引脚 。 波形如下所示:

    CH1:PSFB 输出电流

    CH2:UCC28950 CS 引脚

    通道3:PSFB Vo

    通道4:PSFB 输入电流

    10ms / div  

    每刻度20uS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

        我有另一项测试是关于调整 PFC 输出以使 PSFB 启动,它也有同样的问题。 问题是输入电流超出了我的系统输入规格。

    图1显示了波形通道4:PFC 输入电流测量点   

    图1.

    CH1:UCC28950 SS/EN 引脚

    通道2:PFC Vo

    CH4:PFC 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spike 你好

    我的同事不久将组织一次电话会议-同时这里还有其他一些您可以尝试的事情。

    请将 PFC 和 PSFB 原理图发送给我-您可以通过电子邮件直接将其发送给我:colingillmor@ti.com

    请注意、随着 PSFB 输出电压的上升、必须存在一些瞬态电流。 这是为了给 PSFB 的输出电容器充电并为那里存在的任何直流负载供电。 此电流的峰值振幅在很大程度上取决于 SS 斜坡的速度、该速度决定了 PSFB 输出端的 dv/dt、从而决定流入输出电容(当然也取决于负载上可能存在的任何电容)的电流–

     PFC 级必须–从其输出电容器提供此电流、或从交流电源拉取。

     客户的峰值浪涌电流规格是多少?

    以下波形中的峰值电流仅为15.4A–首次施加线路时的 PFC 浪涌电流可能超过100A。

    他们能否绘制 SS/EN 引脚的图–下面的 Ch2是 PFC 输出电压。

    电流尖峰可能是由从 PFC 输入到输出的直接传导引起的–如果 PFV_Vout < PFC_Vin、则可能会发生这种情况。 如果将交流线路电压降低到120V,它们是否会看到同样的效果?

    此致
    Colin