This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27410-G1:购买用于不同种类电量监测计和电池充电芯片的评估模块

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ27426, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703124/bq27410-g1-buying-evaluation-modules-for-different-kinds-of-fuelgauge-and-battery-charge-chips

器件型号:BQ27410-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24193BQ27426BQ34Z100-G1BQ40Z50-R2

尊敬的 TI

我是否仍然可以获得用于几种不同电量监测计和电池充电芯片(如 bq24193)的评估模块来评估产品中的使用情况?

我们使用 bq27410、bq27425和 bq24193已经有相当长的时间了、但我们最新的应用需要我们增大容量和电池电压、我想为这些应用提供一些评估套件。

我们希望使用8x3000mAh 18650并联电池、或3S3P 配置中使用9x3000mAh 18650电池。

您提供的任何适合我们的产品-首先采用评估格式、因为我们不想仅为了测试而旋转 PCB -都将大有裨益。

此致

Erick Minnie

Detnet SA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erick、
    请检查 TI 网上商店。 如果这些 EVM 不可用、则可能意味着您无法订购。 我会引导您使用 bq27426或 bq27421等较新的监测计。
    有关测量高电芯的指导、请参阅下面的应用手册。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    谢谢、我将查看。

    您能为我的应用推荐某些电量监测计吗?

    此致

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    我在您给特定 Eesu 的一篇文章中看到、多节电池应用需要电池组侧电量监测计。
    请参阅以下内容:

    (小部分
    回覆 Eesu 时:

    bq34z100-G1是支持2s 的系统侧电量监测计的最佳选择。 建议多节电池应用始终使用电池组侧电量监测计。

    谢谢
    Onyx
    (小部分

    现在、对于我的1S8P 或3S3P 18650应用、您会推荐什么?
    顺便说一下、我仍然在查看 EVM 模块。
    似乎还有相当多的夫妇可以购买。

    此致
    埃里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于1s8p、我建议电池组侧使用 bq27542、系统侧使用 bq27520。
    对于3s3p、我建议使用 bq40z50-R2