Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ27426, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27410-G1 主题中讨论的其他器件:BQ24193、 BQ27426、 BQ34Z100-G1、 BQ40Z50-R2
尊敬的 TI
我是否仍然可以获得用于几种不同电量监测计和电池充电芯片(如 bq24193)的评估模块来评估产品中的使用情况?
我们使用 bq27410、bq27425和 bq24193已经有相当长的时间了、但我们最新的应用需要我们增大容量和电池电压、我想为这些应用提供一些评估套件。
我们希望使用8x3000mAh 18650并联电池、或3S3P 配置中使用9x3000mAh 18650电池。
您提供的任何适合我们的产品-首先采用评估格式、因为我们不想仅为了测试而旋转 PCB -都将大有裨益。
此致
Erick Minnie
Detnet SA