This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:VCCDIS 功能的控制问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699259/lm5117-control-issues-with-vccdis-function

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我正在使用 LM5117 (100瓦输出)设计48V 至14V 转换器。 我使用参考设计 snvm619a.tSC 作为起点、大部分时间都能获得良好的结果、但我想通过输出电压为控制器 LM5117供电。 由于输出电压为14V、我打算添加两个二极管、以便在输出电压达到 Vcc 引脚之前降低部分输出电压。

根据数据表,我应该能够只保持 VCCDIS 引脚断开,尽管我已经尝试了这两种方法----使用从输出到 VCCDIS 的电阻分压器,同时使 VCCDIS 保持断开。 当我尝试从输出端为 LM5117供电时、我的输出电压不会稳定。 而如果我仅使用~7.5 V 的内部 Vcc 电压、仿真就可以正常工作。

我想使用更高的 Vcc 来降低 RDS_ON、并降低控制器功率耗散。 我要附加 TINA-TI 文件。 任何见解都将有所帮助!e2e.ti.com/.../Buck_5F00_CL_5F00_upload.TSC

谢谢、

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    我从您提供的.tsc 文件中运行了一些 silms、我看到的情况与您看到的情况相同。 我已经尝试连接专用电压源、但仍然看不到正常运行。

    让我与 sim 团队联系、询问一下。 我们会回来的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将了解一下模型、看看可能的原因和可能的解决方案。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    假设这是一个仿真工件、您是否会发现我这样做有任何问题(即使用二极管降低几伏特、并将 VCCDIS 设置为在~7.5伏特输出下禁用内部 LDO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、

    您的电路对我来说很好!

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    更新了:我构建了原型并以低电流对其进行了测试。 我可以看到 Vcc 电压随着输出的建立从内部~7.5V 转换到~12V。 迄今为止、这种操作是完美无缺的。 因此、我可以确认这是一个仿真问题。

    此致、

    S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S、

    感谢后续行动! 我很高兴电路能正常工作。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将该问题标记为仍未解决、因为我不知道仿真文件发生了什么情况。 也就是说、Vcc 电压从输出的内部电平无缝转换为外部电平。 CH1 (黄色)为输出、Ch3 (紫色)为 Vcc。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh、

    看起来很棒! 感谢您的更新!

    Arash、

    请随时向我们发布进度信息。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我只需在同一位置剪切粘贴相同的模型即可解决该问题。 请从您的端点开始尝试、并告诉我。

    这看起来像是模拟器错误/问题、我们将与团队联系并告知他们。

    谢谢、

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的修复,但它很漂亮,谢谢!