Other Parts Discussed in Thread: LM5117, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我正在使用 LM5117 (100瓦输出)设计48V 至14V 转换器。 我使用参考设计 snvm619a.tSC 作为起点、大部分时间都能获得良好的结果、但我想通过输出电压为控制器 LM5117供电。 由于输出电压为14V、我打算添加两个二极管、以便在输出电压达到 Vcc 引脚之前降低部分输出电压。
根据数据表,我应该能够只保持 VCCDIS 引脚断开,尽管我已经尝试了这两种方法----使用从输出到 VCCDIS 的电阻分压器,同时使 VCCDIS 保持断开。 当我尝试从输出端为 LM5117供电时、我的输出电压不会稳定。 而如果我仅使用~7.5 V 的内部 Vcc 电压、仿真就可以正常工作。
我想使用更高的 Vcc 来降低 RDS_ON、并降低控制器功率耗散。 我要附加 TINA-TI 文件。 任何见解都将有所帮助!e2e.ti.com/.../Buck_5F00_CL_5F00_upload.TSC
谢谢、
Saurabh