This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:约100%占空比运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686949/tlv62130-about-100-duty-cycle-operation

器件型号:TLV62130

您好!

 

关于 TLV62130的100%占空比运行、我的客户提出了一些问题。

(问题)

(1)根据数据表第11页上的公式(3)、最小输入电压遵循。

Vin (min)= VOUT (min)+ IOUT (RDS (on)+RL)

例如、VOUT (min)=3.8V、Iout=.1.1A、RDS (on)=0.09 Ω、电感器(22uH) DCR=0.035 Ω-> VIN (min)=3.93V

在这种情况下、当输入低于3.93V (< 3.93V)时、器件将进入100%占空比运行模式。

我的理解是正确的?

 

(2)如果输入电压被交叉至输出电压(正常运行<-> 100%占空比运行)、

输出是否存在任何可能的问题? (例如,输出精度、调节)

或者是否存在其他可能的问题?

 

(3)您是否有关于100%占空比运行的更多详细信息?

(应用手册。)

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您就此主题向我们询问。

    1)您的理解是正确的。

    2)当处于100%模式时、该器件基本上保持高侧 MOSFET 导通。 因此、输出电压未进行调节、等于(典型值):

     VOUT= VIN - IOUT*(HS_RDS (ON)+RL)

    3)该器件上的100%模式与数据表中解释的一样简单:

    '降压转换器的占空比由 D=Vout/Vin 给出、并随着输入电压接近输出电压而增加。 在这种情况下、器件会在100%的时间内开启高侧开关、从而开始100%占空比运行。 只要输出电压低于内部设定点、高侧开关就会保持开启状态。 这允许将小输入电压转换为输出电压差异、例如、用于电池供电应用的最长运行时间。 在100%占空比模式下、低侧 FET 关闭。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

     

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    当输入电压交叉至输出电压时(正常运行<-> 100%占空比运行)、

    输出是否可能变得不稳定?

    我认为它不是100%占空比运行时的反馈控制。 如果是这样、输出将会不稳定、具体取决于交叉条件。

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    当 HS MOSFET 一直导通时、电路可被减少至连接至 LC 滤波器的 VIN 源。 该系统本质上是渐近稳定的。 对 Vout 的唯一影响是、Hsmosfet 的 Rdson 使直流电压下降、而电感器的 DCR 乘以负载电流。