您好!
关于 TLV62130的100%占空比运行、我的客户提出了一些问题。
(问题)
(1)根据数据表第11页上的公式(3)、最小输入电压遵循。
Vin (min)= VOUT (min)+ IOUT (RDS (on)+RL)
例如、VOUT (min)=3.8V、Iout=.1.1A、RDS (on)=0.09 Ω、电感器(22uH) DCR=0.035 Ω-> VIN (min)=3.93V
在这种情况下、当输入低于3.93V (< 3.93V)时、器件将进入100%占空比运行模式。
我的理解是正确的?
(2)如果输入电压被交叉至输出电压(正常运行<-> 100%占空比运行)、
输出是否存在任何可能的问题? (例如,输出精度、调节)
或者是否存在其他可能的问题?
(3)您是否有关于100%占空比运行的更多详细信息?
(应用手册。)
此致、
Tao2199