您好!
我使用 tps62175降压转换器 在电路板上进行24V 至5V 的直流/直流转换。 工作原理图:
现在、我面临器件认证。 我未通过 A 类(R=2欧姆且信号形状为8/20us)的 EN 61000-4-5测试。 实际上、我通过了+500V 脉冲。 在 -500V 脉冲器件上失败、tps62175烧断。 我假设 tps62175输入端出现高负电压。
我使用了单向 TVS 二极管 SMBJ24。 双向二极管是否可以解决我的问题?
任何建议都将有所帮助、谢谢。
抱歉、如果我使用了错误的论坛。