This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:EN 61000-4-5浪涌保护

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699567/tps62175-en-61000-4-5-surge-protection

器件型号:TPS62175

您好!

我使用 tps62175降压转换器 在电路板上进行24V 至5V 的直流/直流转换。 工作原理图:

现在、我面临器件认证。 我未通过 A 类(R=2欧姆且信号形状为8/20us)的 EN 61000-4-5测试。 实际上、我通过了+500V 脉冲。 在 -500V 脉冲器件上失败、tps62175烧断。 我假设 tps62175输入端出现高负电压。

我使用了单向 TVS 二极管 SMBJ24。 双向二极管是否可以解决我的问题?

任何建议都将有所帮助、谢谢。
抱歉、如果我使用了错误的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否更详细地描述一下如何/在哪里应用+500V 和-500V?
    您会说器件在-500V 脉冲之后爆炸。 您能否检查哪些针脚损坏/短路?
    您的设置是否允许您在测试期间测量器件输入端的波形? 如果是、您能否提供此信息?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有任何测量结果。 在下图中、您可以看到输入引脚2和3损坏:

    我假设我的二极管 SMBJ24在施加-500V 电压时停止工作。 在此期间、电流可能会高达250A、这对于该二极管而言太大。 因此、tps62175  输入上出现了-500V 电压。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我认为你是对的。 您是否观察到二极管在测试过程中损坏?
    SMBJ 系列的功率限制为600W。 您是否尝试过 SMCJ (1500W)或 SMDJ (3000W)系列中的同类二极管?
    我们还建议尝试使用与 SMxJ 二极管并联的肖特基二极管(方向相同)。 肖特基二极管的反应更快、有助于在-500V 脉冲期间钳制电压。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、

    感谢您的回复。
    同时、我在实验室中、器件通过了浪涌测试。 双向 SMDJ 二极管解决了我的问题。

    现在、我面临一个新问题。 器件无法抗由射频场引起的传导干扰、符合6100-4-6标准。 我的器件与我在这里的第一篇文章中所述的电路在(23-26) MHz 范围内不能抗干扰。 在此测试期间施加的电压为3V/m
    我认为可以通过选择合适的电容器并将其放置在直流/直流转换器输入上来解决这个问题。 为了计算消除频率、我使用了以下公式:
    f = 1 /(2*Pi sqrt (L*C))

    我认为很好吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srdjan、

    您现在很高兴听到您通过了浪涌测试。

    关于您的新问题:是的、我认为您的推理和公式是正确的。

    我们面临的挑战是使用正确的寄生电感值、您可以通过对 PCB 进行寄生提取来测量或获得该值。

    谢谢、此致、yd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    感谢您的回复。

    是的、寄生电感是一个开放式问题。 对于陶瓷电容器、我找不到有关寄生 引线的信息。 例如50nF 或 5nF。 我研究并发现了0603封装寄生 引线。 为870pH 、请参考本文档。  明白了吗?

    另一件事是、我需要多少个电容器来消除(23-26) MHz 范围内的噪声、每个+1MHz 对应的每个电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、

    感谢您的回复。

    是的、寄生电感是一个开放式问题。 对于陶瓷电容器、我找不到有关寄生引线的信息。 例如50nF[https://eu.mouser.com/ProductDetail/581-12065C503JAT2A]或5nF[https://eu.mouser.com/ProductDetail/581-08055C502KAT2A]。 我研究并发现了0603封装寄生引线。 为870pH、请参阅本文档[ https://www.avx.com/docs/techinfo/CeramicCapacitors/parasitc.pdf]。 明白了吗?

    另一件事是、我需要多少个电容器来消除(23-26) MHz 范围内的噪声、每个+1MHz 对应的每个电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srdjan、

    关于寄生电感:是的、我认为您发现的是有道理的。 不要忘记也考虑 PCB 迹线的寄生电感、我也希望它在~nH 范围内。

    关于电容器:一个在频段中间周围标注尺寸的电容器应该足够了。

    总之、建议尝试一些配置并通过实验来微调值...

    谢谢、此致、yd