大家好
我有一个基于 WebBench 设计的 TPS54525设计、具有11-13v 输入和5V 4a 输出。
问题在于、有时它会工作并输出正确的电压、而有时它会失败、不会输出任何电压。
我已经尝试过不同的芯片、多次更换了电路板上的所有其他组件、以防其组件出现故障且未发生任何变化、在大多数情况下、它仍然无法正常工作。
我在2安的负载和空载条件下尝试过它。
我在同一电路板上有另一个3.3V 输出设计、该设计从5V 设计复制粘贴、工作完美、似乎仅受5V 设计影响。
我附上了原理图和下面板的图片。
如果有人能发现原理图或设计中的任何潜在问题、或者建议我应该执行一些测试、那将是极好的。
感谢你能抽出时间。
Chris
(笑声)