This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:间歇性启动

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701797/tps54525-intermittent-starting

器件型号:TPS54525

大家好

我有一个基于 WebBench 设计的 TPS54525设计、具有11-13v 输入和5V 4a 输出。
问题在于、有时它会工作并输出正确的电压、而有时它会失败、不会输出任何电压。
我已经尝试过不同的芯片、多次更换了电路板上的所有其他组件、以防其组件出现故障且未发生任何变化、在大多数情况下、它仍然无法正常工作。
我在2安的负载和空载条件下尝试过它。
我在同一电路板上有另一个3.3V 输出设计、该设计从5V 设计复制粘贴、工作完美、似乎仅受5V 设计影响。
我附上了原理图和下面板的图片。

如果有人能发现原理图或设计中的任何潜在问题、或者建议我应该执行一些测试、那将是极好的。

感谢你能抽出时间。
Chris

(笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在5V 输出下、2A 负载和无负载是否正常? 如何将 SW 连接到 L3? 请提供所有组件的完整布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!
    感谢你的答复。
    当5V 输出正常工作时、无论它是否处于负载状态、它都能正常工作、负载似乎没有变化。
    我随附了一个新的设计屏幕截图、其中 L3被标记。
    希望这能让事情更清楚一点
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    值和布局看起来不错。 您是否在发生故障时捕获一些波形、如 SW 和输出? 现在,它们对确定这个问题非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    我注意到 EN 通过原理图中的 R11连接到 VCC。 猜这是根本原因。
    如果 VCC 斜升缓慢、器件将进入 UVP 并锁存、因此探测 VCC 波形并进行检查。 (请参阅数据表第8页:过压/欠压保护)
    2.移除 R11、在 VCC 斜升至12V 后将 EN 拉至高电平。 检查问题是否可以解决。 如果是、建议更新您的原理图:在 EN 引脚处添加电阻分压器:当 VCC 斜升至大约9V 时、EN 电压相应地为1.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    EN 引脚具有连接到 GND 440k (典型值)的内部电阻器、因此您可以将 R11增加到1M 欧姆。 检查此更改是否会引起您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    感谢你的帮助。
    我将尽快检查并更新结果。
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    感谢您的建议、它似乎解决了间歇性输出问题、

    但是,我似乎遇到了另一个问题,我不确定是可以在这条线程中发布还是制作另一条线程。

    新的问题是、只要电源在消耗电流之前接通、就可以正常工作。但是、如果我在电源启动时汲取电流、就根本无法输出任何电压。

    我已经查看过数据表、但似乎找不到有关这种情况发生原因的任何信息。
    你有不好的吗?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    请为此问题打开一个新主题。 发布 VIN 和 Vout 波形进行分析。 谢谢!