Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61046, TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV61046A、 TPS61046、 TPS61096A大家好、团队、
我有一位客户要求直流/直流转换器从两节碱性电池升至12V、电流高达50mA。
请就一个效率高的理想组件提出建议。
第二个要求是通过两 节碱性电池达到+15V 和-15V TI 是否有这样的解决方案?
提前感谢
此致、
Shai