This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由两节碱性电池供电

Guru**** 2767495 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61046, TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686752/boost-from-two-alkaline-batteries

主题中讨论的其他器件:TLV61046ATPS61046TPS61096A

大家好、团队、

我有一位客户要求直流/直流转换器从两节碱性电池升至12V、电流高达50mA。
请就一个效率高的理想组件提出建议。

第二个要求是通过两 节碱性电池达到+15V 和-15V TI 是否有这样的解决方案?

提前感谢
此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要更小的 IC 封装、请查看 TLV61046A 或 TPS61046。 您还可以将此器件与幻象电路一起使用以生成+-15V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、
    感谢您的建议、由于此应用由电池供电、因此静态电流(IQ)必须更低、以延长电池寿命。
    您能否告知是否有其他候选人?
    提前感谢。
    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件是我们在此应用中拥有的最佳器件。
    您是否会有时关断12V、或者12V 将始终开启?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、第一个升压级应始终开启、+-15V 的第二个级将关闭并开启一段时间。

    BR、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61096A 具有可始终开启的极小静态电流、但其负载能力仅为碱性电池的25mA、具体取决于电池的最小电压。
    负载是什么、为什么需要50mA?