Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPS4H160-Q1的输入电路
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据使用条件的不同、输入逻辑的电压输入会产生很大的波动。
由于输入的额定电压为7V、因此有必要使用齐纳二极管等钳制电压、但我不想再增加元件数量。
因此、我正在考虑一种方法、比如附加的文件。
请告诉我们您的意见、这种使用方法是否有问题。
--
客户希望尽快得到回复。
我感谢您提前提供的巨大帮助与合作。
此致、
新一