This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:输入电路确认

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701800/tps4h160-q1-confirmation-about-input-circuit

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS4H160-Q1的输入电路

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据使用条件的不同、输入逻辑的电压输入会产生很大的波动。

由于输入的额定电压为7V、因此有必要使用齐纳二极管等钳制电压、但我不想再增加元件数量。

因此、我正在考虑一种方法、比如附加的文件。

请告诉我们您的意见、这种使用方法是否有问题。

--

客户希望尽快得到回复。

我感谢您提前提供的巨大帮助与合作。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../inquiry-about-TPS4H160-20180622.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    INX 上的绝对最大电压为7V、即使使用47k 输入电阻器、我们也无法保证其能够处理的电压超过7V。 在给出最后的答案之前、我需要做一些分析。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    我会将您的 COM 发送给客户。

    然后他想知道更多信息,我再次向你表示支持。

    如果您有更多建议、请告诉我。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、
    即使使用限流电阻器、也不应超出绝对最大电压。 关于此主题还有其他问题吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢您的信息。

    我将与客户分享

    如果他有其他问题,我会再谘询你。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一