This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压升压器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695689/dc-to-dc-step-up-booster

主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!


IAM 正在寻找具有以下电压且峰值电流为30A 的直流/直流升压助力器电路。

输入- 12V 或24V DC

输出- 90V 至120V 直流的任何范围。

我可以在 TI 获取该信息、也可以建议我可以从何处获取该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找合适的专家来支持此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不明白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Lynnel、

    应用是什么? 在120V 时、3.6kW 相当大。
    由于输出电压大于60V、您是否需要隔离?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我计划将其用于电动自行车。

    无论是否隔离都不是问题。

    感谢您的回答、很抱歉耽误您的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Lynnel、

    LM5170在高侧配有外部栅极驱动器、可满足电压要求。 请注意、当从12V 升压到120V 时、占空比将约为90%。 由于这种解决方案非常大、因此最好查看桥式转换器等解决方案。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Garrett。

    请提供更多详细信息。

    IAM 打开关于 Booster 的建议。 根据您的建议、我了解具有外部栅极驱动器的 LM5170很好、但桥式转换器更好。

    您能不能建议我使用哪种类型的桥式转换器或桥式转换器的任何规格。