请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5170您好!
IAM 正在寻找具有以下电压且峰值电流为30A 的直流/直流升压助力器电路。
输入- 12V 或24V DC
输出- 90V 至120V 直流的任何范围。
我可以在 TI 获取该信息、也可以建议我可以从何处获取该信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.