This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:有关 SOH 更新的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686822/bq27520-g4-question-about-soh-update

器件型号:BQ27520-G4

尊敬的 TI:

我想详细了解 SOH (健康状况)的更新标准。
(问题标记为下面的 Q #。)

该芯片是 BQ27520-G4、用于名为 EF400/EF500的型号。
(这与下面的 ID 选择无关。)

首先、参阅 TRM 文档(SLUUA35)、其描述如下。

2.15 StateofHealth():0x1C 和0x1D

0x28 SOH 百分比:此只读函数返回无符号整数值、表示为

预测的 FCC (25°C,SoH LoadI) DesignCapacity()之比的百分比FCC (25°C、

SOH LoadI)是计算得出的25°C 时的满电荷容量和中指定的 SOH LoadI

数据闪存。 返回的 SOH 百分比范围为0x00至0x64、表示0至100%、

相应地。

0x29 SOH 状态:此只读函数返回无符号整数值、指示的状态

SOH 百分比。 返回值的含义为:

•0x00:SOH 在初始化前无效

•0x01:即时 SOH 值准备就绪

•0x02:初始 SOH 值准备就绪。 该计算基于未学习的 Qmax、并在第一次更新

插入电池后放电期间的栅格点。

•0x03:SOH 值准备就绪。 该计算基于更新的 Qmax 值。 更新了

Qmax 值在充电/弛豫或满足快速 Qmax 条件后测量。

•0x04至0xFF:保留

总之、当寄存器(REG) 0x28被读取时、它被报告为电池寿命周期的百分比(%)、
当 REG 0x29为0x03时、该值有效。
此百分比值将根据更新的 Qmax 值进行更改。
1.充电/放松或
2.快速 Qmax 条件。

问题在于、我们的客户的使用模式是在白天使用的、工作后充电、因此没有多少时间放松。
(即使在自检中放电后、我们也已确认 Qmax 已更新、SOH 值也已更改。)

由于充电/放松方法、客户很难从视觉上理解电池的生命周期(SOH)
毕竟、我使用的是快速 Qmax 条件、我想更详细地了解这种情况。

激活条件如下。 (文档中要求的所有条件均适用。)

  1. 通过 OpConfig E [DSGFASTQM、CHGFASTQM]位启用该功能。

  2. 在学习周期中不使用快速 Qmax 更新算法(如果更新状态2)。

  3. 多个数据闪存参数(快速 Qmax Start DOD%快速 Qmax End DOD%

    快速 QM 启动 V Delta快速 Qmax 电流阈值、快速 Qmax 最小点术语 V Delta)

    配置算法

下面是问题。 (请参阅5.1.15快速 Qmax 更新)

如果启用了 CHGFASTQM、则会在完全充电终止后在 RAM 中捕获 DOD 点

(当 FC 位置位时)。 该 DOD 点可在下次放电时进行 Qmax 更新

如果未发生传统的宽松 DOD 更新、则开始。

Q1)设置 FC 位后、是否会在下一次放电开始时更新 Qmax?
Q2)是否会在安装电池后仅用1次充满电更新 Qmax?

如果启用了 DSGFASTQM、则可以在放电结束到空电附近捕获 DOD 点。 在这里

对于该 DOD 点有更多的资质要求。 当放电接近空电时、该算法

将开始尝试鉴定快速 Qmax DOD 样本。 它将每30秒开始查找一次样本

满足以下条件时:

•DOD >快速 Qmax 启动 DOD%、或

电压<(终止电压+快速 QM 启动 V Delta)

•电流< C/快速 Qmax 电流阈值

当放电停止时、如果满足以下条件、快速 Qmax DOD 点将被限定:

•快速 Qmax 测量次数>快速 Qmax 最小点

•DOD >快速 Qmax 结束 DOD%、或

电压<(终止电压+快速 Qmax 电压缓冲器)

Q3)在这种情况下、在放电至接近 EOD 后、它是否满足上述条件、是否会进行更新?

其他问题。

Q4)如果客户每次重复仅使用20%~ 80%的电池、是否无法更新 Qmax?

就这些。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终端
    测量仪表必须具有2次 DOD 测量才能学习 Qmax。 对于快速 Qmax,您需要1 DoD,即 DOD@EOC,然后您必须将电池放电至接近空。 因此、Qmax 不会在下次放电开始时立即更新。
    2.对电压或 SOC 进行一次完全充电和放电、将快速 Qnsx 设置为从该电压或 SOC 开始。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。
    3. 是的、应该这样。
    由于客户可能无法进一步放电、并且没有休息时间、因此必须将可更新快速 Qmax 的 SOC 增加到20%。 通过这种方法学习的 Qmax 可能会有一些不准确性、但最好完全不学习 Qmax
    谢谢
    Onyx