Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 下午好。
我正在研究将此组件用于具有半桥拓扑的 D 类放大器、我有一个问题:
为了获得输出电压的负摆幅、我可以使用对称 Vcc、还是必须偏置 Vcc 的一半并在输出端放置一个电容器?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊曼纽尔、您好!
感谢您关注 LMG5200。 LMG5200是一款包含内部驱动器的半桥。 它的工作方式与任何其他分立式半桥解决方案一样、但易于使用且尺寸紧凑。 因此、您可以使用对称的 VCC、我假设它分为两个串联的电压源、从而形成具有 LMG5200的半桥电路。 您可以将对称 VCC 的中点和 LMG5200的开关节点连接到交流输出的两侧、以实现这一目的。
希望这对您有所帮助。 谢谢!
此致、
连