This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:将 LMG5200用作 D 类放大器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687080/lmg5200-using-lmg5200-as-an-class-d-amplifier

器件型号:LMG5200

下午好。

我正在研究将此组件用于具有半桥拓扑的 D 类放大器、我有一个问题:

为了获得输出电压的负摆幅、我可以使用对称 Vcc、还是必须偏置 Vcc 的一半并在输出端放置一个电容器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    感谢您关注 LMG5200。 LMG5200是一款包含内部驱动器的半桥。 它的工作方式与任何其他分立式半桥解决方案一样、但易于使用且尺寸紧凑。 因此、您可以使用对称的 VCC、我假设它分为两个串联的电压源、从而形成具有 LMG5200的半桥电路。 您可以将对称 VCC 的中点和 LMG5200的开关节点连接到交流输出的两侧、以实现这一目的。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

    此致、