This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:MPTT 跟随 VSTOR、而不是来自太阳能电池的开路电压

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672176/bq25570evm-206-mptt-follows-vstor-not-the-open-voltage-from-solar-cell

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

我正在评估 BQ25570、并为此使用 EVM。 在运行时、MPTT 无法按我的预期工作;它使用80%的 VSTOR、而不是80%的太阳能电池开路。

JP1打开、JP4设置为80%。

在 Vin 上、我连接了一个5V 太阳能电池(我认为最大开路为6V)。 在 VBAT 上、我有一个5V、5F 超级电容器。

现在、每~16秒、当采样发生时、输入电压上升到 VSTOR 的电平、例如、如果 VSTOR 为3.80V、VIN 上升到3.80V。 如果我断开并在太阳能电池上测量、我得到的电压大约为4.3V。

由于内部二极管/FET、VSTOR 缝隙约位于 VBAT 处、因此 VSTOR 仅在超级电容器充电时上升电压。

我是否误解了 MPTT 的概念、或者这是意料之中的、或者我是否未正确配置 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JP4与 VOC_SAMP 绑定吗? 如果 VSTOR 连接到 GND、电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JP4在80%和 VOC_SAMP 之间连接。
    如果 I 接地 VSTOR、输入电压会降至0.396V、电流为0.176mA。
    如果我的办公室中有电流指示灯、移除了 VSTOR 到 GND 短路、没有任何外部连接到 VSTOR 或 VBAT 的情况、则在下一次采样时输入电压将跳至3.8V (15uA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、即使是50%的 VOC、MPPT 也与设置不匹配、也许配置有问题、我将在内部进行检查并在稍后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robin Tang"]

    看起来、即使是50%的 VOC、MPPT 也与设置不匹配、也许配置有问题、我将在内部进行检查并在稍后向您提供反馈。

    [/报价]

    Robin、

    您是否收到过任何内部建议?

    谢谢、

     Micael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micael、

    您使用的输入源类型是什么? 它是高阻抗源吗?  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我尝试过不同类型的太阳能电池。 在上面的示例中、我使用了 Ixxys 的 SLMD121H10L。

    谢谢、

     Micael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micael、

    您能否在大型时间实例中绘制电压图?

    您应该在 VINDC 侧看到如下所示的波形图、以检查 MPPT 是否正常工作。 它将打开电源以进行新的 MPPT 测量。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    这里是我所看到的类似图片。 MPTT 可以工作、但正如您看到的、它的上限为我接近 VSTOR 的电压。 因此、当 VSTOR 充电时、MPTT 样本升高。 在示波器图的末尾、我断开了太阳能电池板、以显示实际电压、MPTT 应对该电压进行采样。 (我认为)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vespaman、

    它是否会长时间保持此模式? 您能否尝试断开 VSTOR 上的任何负载/存储元件以查看 VSTOR 是否能够实际升高?

    此外、您能否提供大约1V 的电压以使升压操作正常工作、从而测试 VSTOR 是否会恢复?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切正常-也就是说、VSTOR 上升至4.2V、如果我断开电容器、则直接上升至4.2V。 但是、由于 MPPT 的这种行为、充电开始时不需要缓慢、并且由于我有一个大电容(5F)、我需要它以最佳方式工作。
    从1V 以下开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micael、

    啊、我明白了。 对于如此大的电容器、我建议使用该配置。

    e2e.ti.com/.../fast-charging-a-supercapacitor-from-energy-harvesters

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以前见过这个解决方案、但是由于效率低下、太阳能电池电压上升至例如4V、然后下降至例如2.7V、BQ25570由于损耗而失去了对我的吸引力。 此外、还需要另一个开关来将微控制器的超级电容器电压降至1.8V。

    快速充电对我来说并不是很重要、但有效的功率点跟踪是、我的设计通常不会让超级电容器降至1.8V 以下、这是本文重点介绍的。

    因此、在我放下 BQ25570之前、我只想确保我正确无误;PPT 需要比开路 VIN 高的 VSTOR、然后电源点跟踪才能在最大功率点工作? 这给我带来了错误、我无法将其放入我的脑海中。