Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TPS62822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62065 主题中讨论的其他器件: TPS62822
大家好、团队、
TPS62065在死区时间内允许的最大负电压是多少? 我知道它将大于-0.3V、如本应用手册中所述、但在短时间内允许的最大负电压是多少? 例如、死区时间内的-1.5V 或更高电压是否会导致问题? 是否有特定时间窗口内的最大负电压规格?