This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:死区时间内开关节点上的最大负电压

Guru**** 2591130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686818/tps62065-maximum-negative-voltage-at-switch-node-during-dead-time

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件: TPS62822

大家好、团队、

 TPS62065在死区时间内允许的最大负电压是多少? 我知道它将大于-0.3V、如本应用手册中所述、但在短时间内允许的最大负电压是多少? 例如、死区时间内的-1.5V 或更高电压是否会导致问题? 是否有特定时间窗口内的最大负电压规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    该应用手册应说明这种行为无关紧要。 它没有电压限制。

    此外、TPS62065也非常旧。 为什么不使用 TPS62822、它更精确、更小且更高效?