请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24618 在使用 bq24618时、我注意到在进入恒压相位(恒压应该为25.2V)之前、电流有时会从9A 急剧下降至大约6、5、4A。 这将在24.7V 或24.8V (我在 IC 引脚上测试过)时发生。 这是否正常发生? 是否应该仅在达到25.2V 阈值时才会下降电流? 除了这个问题、它似乎工作正常。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.